Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piPUMP

Efficacité et installation aisée dans un format soigné – La piPUMP

Date 16/06/2014

Pompe à vide conçue pour le pick-and-place de petites pièces

Piab, l'un des premiers fournisseurs en technique du vide industrielle propose sa technologie COAX® brevetée dans un nouveau petit éjecteur appelé piPUMP MICRO. COAX® est la technologie d'éjecteurs à vide la plus efficiente en énergie et est basée sur un concept multi-étagé pour créer du vide avec de l'air comprimé.

La piPUMP MICRO est véritablement un produit facile à se procurer, à installer et à utiliser. Un outil de configuration très pratique sur le site de Piab, www.piab.com, permet à l'utilisateur de sélectionner les caractéristiques d’aspiration en même temps que des options pour la filtration et les raccordements. 

La piPUMP peut être utilisée sur des petits systèmes centralisés mais est peut-être même encore mieux adaptée sur des systèmes semi-décentralisés, c-à-d. quelques petits générateurs de vide pilotant chacun quelques petites ventouses. Grâce à un poids très faible et à des dimensions très petites, elle peut également être également employée en tant qu’éjecteur entièrement décentralisé sur un robot Delta par exemple.

Le faible encombrement de l’appareil apporte de la flexibilité dans le montage et dans l’utilisation. L'installation est un jeu d'enfant avec des raccords instantanés et une alimentation commune pour l'air comprimé, quel que soit le nombre d'unités choisies. L'échappement centralisé permet d’évacuer l’air à l’extérieur dans des environnements de salles blanches. 

Parce que les cartouches COAX® sont jusqu'à deux fois plus rapides que d'autres cartouches et fournissent trois fois plus de débit qu'un éjecteur conventionnel avec la même consommation d'air, la piPUMP MICRO est capable d’assurer de très  grandes performances,  même avec des pressions d'alimentation faibles ou fluctuantes (entre 1 et 6 bars). En outre, les unités de vide piPUMP MICRO commencent à produire du vide dès que la vanne d’air s’ouvre, utilisant l'air comprimé au maximum et consommant beaucoup moins d'énergie que des pompes à vide traditionnelles.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 50 pays, avec son siège social en Suède. 

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous