Feedback

Choisir votre langue

Fermer

piSAVE optimize

Economisez entre 30 et 50% d'énergie avec un piSAVE optimize sur votre pompe éjecteur

Date 03/09/2012

Appareil entièrement pneumatique se raccordant simplement à toute pompe à vide à air comprimé.

Piab, fabricant leader en technique du vide industriel, lance le piSAVE optimize, un régulateur de vide proportionnel, entièrement pneumatique, facile à mettre en place et à utiliser - le régulateur de vide parfait pour les pompes / éjecteurs à air comprimé ! Pourquoi continuer à ajuster manuellement la pression d'alimentation de la pompe, quand il suffit juste de régler le niveau de vide souhaité à la place ? Le piSAVE optimize s'occupe du reste. Il se raccorde simplement à n'importe quelle pompe à vide à air comprimé.

Le piSAVE optimize détecte le niveau de vide dans le système. La pression d'alimentation de la pompe/éjecteur est automatiquement contrôlée et ajustée pour maintenir le niveau de vide préalablement réglé. Le niveau de vide reste constant, et de cette manière, la consommation d'air/d'énergie est maintenue au strict minimum pour l'application (optimisée).

Le piSAVE optimize fournit d'abord la pression d'alimentation / débit d'air maximum à la pompe jusqu'à ce que le vide commence à se créer. Cela signifie que l'appareil n'entraine aucune restriction sur le débit d'aspiration initial, ni sur la vitesse de saisie dans les applications de manutention. L'appareil réagit très vite aux variations de la pression d'air comprimé du réseau ou aux variations de fuites dans le système, afin de maintenir le niveau de vide demandé.

Il est proposé en deux versions, soit comme appareil indépendant pour se raccorder simplement à n'importe quelle pompe à vide à air comprimé, soit pour venir se fixer sur la gamme des pompes à vide  Piab piCLASSIC et CLASSIC. Le niveau de vide se règle facilement au moyen d'une molette de réglage sur l'appareil.

A propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériel industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  plus de 50 pays, avec son siège social en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente Marketing et Directrice de la Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Privacy notice

Suivez-nous

Contactez-nous