Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Éjecteur à vide piCOMPACT®23 Contrôle d'auto-adhérence (SAC)

Des insufflations d'air empêchent l'auto-adhérence

Date 20/07/2016

Une fonction de contrôle supplémentaire de l'éjecteur à vide piCOMPACT®23 met un terme au phénomène fâcheux et indésirable d'auto-adhérence des ventouses.

Taby, Suède – En proposant une nouvelle fonction de contrôle en option sur sa plateforme d'éjecteurs à vide tout-en-un piCOMPACT®23, Piab offre aux utilisateurs une solution au problème que représente l'auto-adhérence. La fonction brevetée de Contrôle d'Auto-Adhérence (Self Adhesion Control, SAC) est l'une des nombreuses fonctions optionnelles proposées depuis peu sur la piCOMPACT®23.

L'auto-adhérence des ventouses est un problème agaçant et récurrent qui touche aussi bien les robots que les équipements de levage manuels, en particulier lors du positionnement des ventouses, et qui augmente le risque que des objets, tels que des plaques de verre ou de métal, tombent accidentellement et provoquent des dommages désastreux aux produits ou blessent les opérateurs.

"Du vide peut s'accumuler dans les ventouses lorsqu'elles sont comprimées par le poids de l'appareil de levage, même avant l'activation de l'éjecteur. Cela peut arriver au moment où, par exemple, les ventouses d'un appareil de levage ergonomique se positionnent sur l'objet", explique Joseph Karbassi, Vice-Président de la division Automation de Piab.

La fonction SAC exclusive de Piab reconnaît et élimine de manière intelligente le vide créé dans les ventouses lorsque la piCOMPACT®23 n'est pas en aspiration. Des souffles d'air brefs sont automatiquement libérés pour empêcher ce vide non désiré qui, s'il était laissé tel quel, pourrait entraîner une auto-adhérence aux objets.

"L'option de contrôle d'auto-adhérence sur les systèmes d'éjecteurs garantit aux opérateurs un fonctionnement harmonieux et sécuritaire. La fonction SAC est unique à la piCOMPACT®23 et fait partie d'un ensemble de fonctions qui assurent les meilleures performances possibles sur toutes les applications", assure Josef Karbassi.

La piCOMPACT®23 est une plate-forme d'éjecteurs tout-en-un jumelables : jusqu'à quatre unités peuvent partager la même embase et les mêmes raccordements pneumatiques, tels qu'une alimentation et un échappement communs. La conception à modules séparés, entre la partie éjecteur d'une part et la partie contrôle d'autre part, offre une plus grande flexibilité, en particulier lorsque l'espace est restreint ou pour réduire au minimum le poids porté par les bras d'un robot.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficaces énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels, et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide souples d’emploi et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans plus de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice-Présidente du Marketing  et Directrice de la Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 74
E-mail : hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous