Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Générateur de vide Piab piCOMPACT®23

Supprimez les temps d'arrêt de production sur vos installations de vide

Date 21/09/2015

La piCOMPACT®23 revolutionne le marché des pompes à vide à air comprimé

Taby, SuèdeLa piCOMPACT®23 est la dernière-née d'une ligne de générateurs de vide Piab qui offre des performances d'une qualité exceptionnelle. Son nouveau concept permet d'augmenter les temps de fonctionnement de votre système d'aspiration pour lui donner une plus grande fiabilité. En travaillant à basse pression d'alimentation et en maximisant le taux d'utilisation de l'air comprimé, les éjecteurs COAX® réduisent votre consommation d'énergie, tout en augmentant la productivité et la fiabilité. La piCOMPACT®23 est particulièrement adaptée aux systèmes d'aspiration de capacités moyennes ou supérieures, tels que la palettisation de cartons, ou le chargement, le tri, le transfert et le déchargement de plaques de différentes natures.

Utilisant les fameuses cartouches COAX® de Piab, les plus petits éjecteurs à vide multi-étagés au monde, la piCOMPACT®23 fournit un débit d'aspiration trois fois plus élevé que les appareils équivalents. La consommation d'énergie est réduite de 30 à 50% comparativement aux éjecteurs traditionnels ce qui contribue à un développement durable tout en faisant de substantielles économies sur les coûts énergétiques. Sur des applications étanches, des dispositifs en option peuvent même réduire cette consommation en air comprimé de 90 à 95%. En proposant un plus grand débit d'aspiration, les éjecteurs piCOMPACT®23 renforcent la prise des produits à l'aide de ventouses et permettent d'augmenter les vitesses de picking, de minimiser les dommages et de limiter les rebus. La piCOMPACT®23 permet également une dépose plus rapide des produits par les ventouses sur la ligne de production pour gagner en efficacité.

Ce produit a été testé et approuvé. La durée de vie de tous les composants mobiles est supérieure à 50 millions de cycles. Le Mean Time Between Failure (dans des conditions normales d'utilisation) a été calculé à 300 ans ! Sur des applications en présence de poussières, la piCOMPACT®23 dispose de cartouches éjecteurs résistantes à la poussière avec un nouveau clapet externe lui évitant de s'encrasser. Un connecteur industriel standard à 8 contacts facilite le raccordement électrique.

La fonction d'économie d'énergie (ES) intelligente coupe l'arrivée en air comprimé quand un niveau de vide préréglé est atteint. Un dispositif supplémentaire relié à la fonction ES, l'ACM (Contrôle Automatique des Conditions) supprime les effets de "pompage" quand le générateur de vide entre dans des cycles répétés de marche/arrêt à cause de la présence d'une fuite. L'ACM détecte automatiquement la pertinence de la fonction ES. Ce dispositif peut également servir à prévenir l'opérateur de l'usure de ses ventouses. Avec des Bullet Valves agissant directement sur le marche/arrêt et le contre-soufflage, et faisant partie intégrante de la piCOMPACT®23, la fiabilité, ainsi que les temps et les vitesses de fonctionnement sont pleinement assurés. La convivialité des réglages de l'économie d'énergie de la piCOMPACT®23 évite tout risque d'erreurs de réglages pour une meilleure efficacité de fonctionnement.

La piCOMPACT®23 est plus petite et plus légère que les éjecteurs conventionnels, et permet d'alléger le poids des systèmes de préhension par le vide. Les systèmes de vide peuvent bouger plus rapidement pour augmenter les capacités de production. Ces éjecteurs compacts peuvent s'intégrer facilement dans des lignes de production existantes sans modifications, et peuvent être rapidement configurés pour répondre à des besoins spécifiques.

À propos de Piab

Fondée en 1951, la société Piab propose des solutions novatrices qui améliorent l’efficience énergétique, la productivité et les conditions de travail des utilisateurs de vide du monde entier. En tant que partenaire des plus grandes entreprises mondiales, Piab développe et fabrique une gamme complète de pompes à vide, d’accessoires du vide, de transporteurs pneumatiques et de ventouses, destinés à de nombreux  équipements de manutention et de matériels industriels automatisés. Beaucoup de produits et de solutions uniques Piab font appel à la dernière technologie COAX®. Les cartouches COAX® sont plus petites, plus efficientes énergétiquement et plus fiables que les éjecteurs traditionnels et peuvent être intégrées directement au cœur des machines, facilitant ainsi la conception de dispositifs de vide flexibles et modulaires. Piab dispose d’une organisation internationale constituée de filiales et de distributeurs présents dans  près de 70 pays, avec son siège social situé en Suède.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél : +46 (0) 8 630 25 74
E-mail : hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous