Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Système de levage ergonomique Vaculex® de Piab

Les systèmes de levage Vaculex® prennent et transmettent les e-colis

Date 09/05/2018

Les systèmes de levage ergonomiques Piab assurent la charge de manutention des colis du e-commerce de toutes dimensions.

Taby, Suède – Le succès grandissant du commerce en ligne implique la prise en charge d’un nombre croissant de colis de toutes formes et dimensions dans les centres de traitement des commandes, les centres de distribution et les centres des opérateurs de messagerie dédiés au e-commerce. Les systèmes de levage ergonomique Vaculex® de Piab constituent d’excellentes solutions semi-automatisées qui libèrent le personnel de ces centres et entrepôts des contraintes de manutention. Grâce à ces systèmes de levage par aspiration flexibles et adaptables, les opérateurs peuvent en effet manipuler les colis sans effort, ce qui réduit les risques associés à la manutention manuelle, tels que les douleurs et traumatismes de la colonne vertébrale, du dos ou des épaules ou encore les troubles musculosquelettiques.

Avec une croissance annuelle de près de 20%, le commerce en ligne devrait représenter environ 15% des achats de détail dans le monde en 2020, pour une valeur estimée de 4.000 milliards de dollars environ. Ces prévisions impliquent la prise en charge de plusieurs millions de colis de tailles, formes et poids différents à destination des clients Internet. Souvent chargés en vrac dans des camions, remorques, conteneurs ou compartiments de fret aérien, ces colis doivent être plusieurs fois manutentionnés et triés pour être stockés en cages ou sur palettes avant d’atteindre leur destination finale.

«C’est avec le plus grand plaisir que nous accompagnons les efforts du secteur logistique et de la distribution pour réduire les risques associés à la manutention manuelle. Les solutions modulables de Piab répondent à la majorité des applications d’un centre, depuis le chargement et le déchargement jusqu’au ré-emballage et au retour», déclare David Collins, vice-président de la division Manutention Ergonomique de Piab.

Les systèmes de levage Vaculex® améliorent l’efficacité et, par là même, la productivité des chaînes logistiques en garantissant un flux satisfaisant pour les procédés de manutention, tout en limitant les dégradations de colis, susceptibles d’affecter la satisfaction des clients finaux. Proposés en tant qu’accessoires en option, les systèmes de levage ergonomiques peuvent être installés au début ou en fin des transporteurs télescopiques légers. Par ailleurs, les systèmes Vaculex® apportent des solutions uniques et modulables aux problèmes posés par les zones confinées, étroites et de faible hauteur sous plafond où l’espace de travail est limité.

Avec une gamme complète de pièces détachées et d'accessoires, comprenant notamment une télécommande très pratique, un caisson anti-bruit et un système d'économie d'énergie qui coupe automatiquement la pompe lors des périodes d'inactivité, ainsi qu’au service après-vente et de maintenance de haute qualité, les clients sont assurés de travailler sans difficulté avant, pendant et après l'achat de leur solution de levage ergonomique Vaculex® Piab.

À propos de Piab

Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 430 employés et d’un chiffre d’affaires de 1 milliard de couronnes suédoises en 2017, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.

Informations complémentaires

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Présidente du Marketing et Directrice de la Communication
Tél: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Suivez-nous

Contactez-nous