Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Le tube de levage ergonomique piLIFT®SMART chez Armatec

Le piLIFT®SMART de Piab soulève les charges chez Armatec

Date 13/01/2020

Filmer notre solution de levage ergonomique piLIFT®SMART en action dans l'entrepôt d'un client fait ressortir les avantages qu'elle offre.




Taby, Suède
 –Les marchandises sont livrées à l'entrepôt d'Armatec dans des boîtes parfois si profondes que le personnel devait auparavant y pénétrer pour les vider. Aujourd'hui, ils utilisent le piLIFT®SMART de Piab pour atteindre l'intérieur, soulever et trier les objets livrés de différentes tailles, formes et poids. 

Dans l'une de nos dernière vidéo, nous présentons notre dernier tube de levage ergonomique, le piLIFT®SMART, en action dans un entrepôt de clients satisfaits qui démontre clairement les avantages qu'il offre en termes de productivité et de bien-être du personnel. La Division Manutention Ergonomique de Piab (anciennement Vaculex®) est spécialisée dans les tubes de levages qui améliorent les conditions de travail. Dans l'entrepôt d'Armatec, les employés n'ont plus besoin de se pencher et courber le dos.

Armatec, basée à Göteborg, en Suède, propose des solutions techniques intelligentes pour l'eau, le refroidissement, le chauffage et les processus. Les employés hautement qualifiés de l’entreprise construisent des systèmes à partir de pièces et de composants fournis par des sous-traitants divers. Ayant une bonne expérience des tubes de levage par aspiration Vaculex®, le directeur de l'entrepôt Anders Carlsson a contacté Piab lorsque la société souhaitait améliorer  les  conditions de de travail pour les marchandises entrantes.

«Le piLIFT®SMART, c'est vraiment quelque chose! Extrêmement convivial, silencieux et intelligent - il répond à tous nos besoins, je recommanderais certainement la solution piLIFT®SMART! », dit-il avec enthousiasme.

Seul tube de levage de l'industrie 4.0 au monde, le piLIFT®SMART offre des fonctionnalités intelligentes qui fournissent des informations de performance en direct à l'opérateur et à l'exploitant. Les équipes de maintenance bénéficient d'indicateurs de service garantissant des performances opérationnelles de pointe. Sur la plateforme intelligente, le poids des objets, la consommation électrique, le nombre d'objets soulevés, etc. peuvent être surveillés. Les données d'utilisation peuvent être consultées en direct et / ou également compilées dans des rapports via une plateforme Web.

«La vidéo montre les avantages du meilleur de la technologie de levage par le vide combiné avec la consommation d'énergie la plus faible du marché, des niveaux sonores minimaux et des fonctionnalités de données intelligentes. Le piLIFT®SMART aide les employés d'Armatec à soulever facilement et rapidement 1 à 2 tonnes par jour - sans se blesser le dos », explique Pia Hansson, responsable marketing, à la Division Manutention Ergonomique de Piab.

Dans la zone de tri d'Armatec, le piLIFT®SMART est également utilisé pour déplacer sans effort des palettes vides, pesant environ 20 kg chacune. Comme il peut supporter des poids allant jusqu'à 40 kg, le piLIFT®SMART peut même soulever des palettes avec une charge sanglée. Un portique monté au plafond dimensionné pour fonctionner dans les 65 mètres carrés de l'entrepôt permet au tube de levage d'atteindre tous les postes de travail nécessaires.

«Chez Armatec, nous visons la durabilité et le bien-être de nos employés est essentiel pour nous. Depuis que nous avons investi dans le piLIFT®SMART, nous avons atteint un rythme de travail plus fluide avec moins de marchandises endommagées. Le tube de levage de Piab a élevé notre environnement de travail vers de nouveaux sommets », explique Jens Helgegren, responsable qualité, durabilité et technique chez Armatec.

«L'expérience d'Armatec est clairement très encourageante. C'est toujours un plaisir de rencontrer des clients enthousiastes et satisfaits. Et il y en a d'autres - une grande entreprise de logistique à Hambourg a récemment installé un piLIFT®SMART », explique Markus Olofsson Carlbom, chef produit à la Division Manutention Ergonomique.

 

A propos de Piab

Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs du monde de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 500 employés et d’un chiffre d’affaires de 1,2 milliards de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert. 

Plus d'informations

Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com

 

Suivez-nous

Contactez-nous