Feedback

Choisir votre langue

Fermer

Levage d'un carton avec le piLIFT® SMART

Piab amène le levage par le vide vers l’industrie 4.0

Date 04/03/2019

«Il est intelligent, ergonomique, éconergétique, sûr et robuste !» Très enthousiaste à l'idée de présenter le tout nouveau tube de levage Piab, David Collins nous explique ce qui rend le nouveau piLIFT® SMART si spécial.

Commercialisé en tant que «tout premier tube de levage de l’industrie 4.0», le piLIFT® SMARTnous rapproche vraiment du futur. Le nouveau système de levage par aspiration de Piab permet aux industriels de mettre en œuvre des solutions de manutention plus intelligentes où les données sont collectées en temps réel, de sorte que leurs processus de production puissent tenir les promesses de la quatrième révolution industrielle, à savoir l’industrie 4.0.

«Le tube de levage piLIFT® SMART est le premier système de levage par le vide manuel à répondre aux exigences de l'industrie 4.0. Non seulement il constitue une avancée majeure sur le marché, mais annonce par la même occasion un véritable changement de paradigme en matière de tubes de levage ergonomiques», a déclaré David Collins, Vice-Président et Responsable de la division Manutention Ergonomique chez Piab.

En quoi est-il intelligent ?

En tant que premier tube de levage du marché paré pour l’industrie 4.0, le piLIFT® SMART de Piab intègre des fonctionnalités de données intelligentes reposant sur la connectivité Internet. L'appareil peut ainsi détecter et enregistrer les mouvements et réagir rapidement aux intentions de l'utilisateur, ce qui en fait un outil de levage particulièrement convivial.

Il est par ailleurs capable de peser les charges pendant qu’il les soulève ainsi que de recueillir et d’enregistrer des données qui seront immédiatement accessibles à l’utilisateur sous forme de statistiques et d’analyses de processus sur l'écran intégré de du système ou par connexion à la plate-forme Web. Grâce à ces fonctions de gestion des données, le système de levage peut même prévenir l'opérateur lorsque les opérations de maintenance ou de nettoyage sont à effectuer.

Et l’ergonomie dans tout ça ?

L'ergonomie est au cœur de tous les systèmes de levage par le vide Piab, et le piLIFT® SMART en est un parfait exemple. Chacun des aspects du système de levage par le vide a été pensé dans un souci d'ergonomie et de respect des gestes naturels. La forme de sa poignée, permettant une prise en main sur le côté, et le positionnement des variateurs de vitesse, permettant une utilisation par les gauchers comme par les droitiers, sont le fruit d'une conception méticuleusement réfléchie et guidée par les principes de l’ergonomie.

De plus, le garde-main équipant le système de levage et le très faible niveau sonore en fonctionnement témoignent d'une attention particulière portée à la santé et au bien-être des utilisateurs.

Est-il économe en énergie ?

Système véritablement hors catégorie, le piLIFT® SMART exploite la technologie de levage par le vide la plus performante. Le système pilote la pompe et les vannes, les alimentant uniquement quand c’est nécessaire, permettant ainsi de consommer 76 % d'énergie en moins que d'autres systèmes de levage par le vide comparables.

La pompe à vide et les vannes du système de levage sont pilotées par un circuit à faible consommation d'énergie. Ainsi, l’alimentation électrique n’est distribuée à ces composants que lorsqu'elle est nécessaire. Le vide n'est produit qu’au moment où l'opérateur est prêt à saisir ou soulever un objet. Entretemps, le flux d'air est ramené à un niveau minimal, gage de silence de fonctionnement du piLIFT® SMART.

Pourquoi est-il plus sûr ?

Tous les tubes de levage fonctionnent selon le même principe de base, et le piLIFT® SMART n’y déroge pas. Il exploite la même source de vide pour saisir et soulever les objets en un seul et même mouvement. Ceci constitue un véritable gage de sécurité qu’aucune autre solution de levage ne fournit. Si le système ne peut saisir l’objet, il ne se soulèvera pas. Il n'y a donc aucun risque que l’objet soit malencontreusement relâché en cours de processus. Et donc, moins de risques d'accidents de travail.

Les tubes de levage Piab réduisent considérablement le risque de blessure en lien avec la manutention manuelle. Ils permettent de réduire de plus de 80 % la charge supportée par les opérateurs.

Par conséquent, les manutentionnaires risquent moins de développer des troubles musculo-squelettiques répétitifs ce qui réduit le nombre d'heure d'arrêts de travail.

Dans quel cadre peut-il s’utiliser ?

Capable de déplacer des objets pesant jusqu'à 40 kg, le piLIFT® SMART est la solution de levage par le vide idéale pour la manutention de matériaux de très nombreuses industries. Citons, par exemple, le chargement et le déchargement de colis ou de cartons d'une palette. Il peut également soulever et déplacer des fûts de produits en vrac en toute sécurité, pour qu'ils soient vidés dans un poste d'alimentation, relié par exemple à un transporteur pneumatique piFLOW®  Piab et alimenter une ligne de production.

À mesure que les avantages de l’industrie 4.0 gagneront du terrain, le champ d'application du piLIFT® SMART prendra de l’ampleur. L'interconnectivité avec les autres unités de production et les processus sera étendue et améliorée. Sa simplicité d’emploi, sa flexibilité et ses fonctions de gestion de données, qui le distinguent de tout autre système, seront encore davantage poussées et développées.

«Nous n’en sommes qu’aux prémices de ce que le piLIFT® SMART est capable d'accomplir. En tant que spécialistes des solutions de préhension et de manutention par le vide, nous continuerons à proposer des solutions intelligentes pour les applications industrielles automatisées qui évoluent vers l’industrie 4.0», conclut David Collins.

 

 

Suivez-nous

Contactez-nous