Buscando una solución flexible, fácil de integrar y "plug-and-play" para la manipulación y embalaje de artículos en cajas en su centro logístico, DCL Logistics con sede en Fremont, CA, recurrió a un cobot UR 10e combinado con la garra piCOBOT® de Piab.
La explosiva demanda del e-commerce no muestra signos de desaceleración sino todo lo contrario. Los operadores 3PL (logística de terceros) son hoy en día un verdadero hervidero, un no parar de crecer a ritmos frenéticos. “Nuestra solución logística D2C ha crecido un 20% año tras año durante los últimos cinco años”, dice Brian Tu, CRO de DCL Logistics, una empresa de logística que presta servicios principalmente a la electrónica emergente y de alto crecimiento, a las grandes marcas digitales y a dispositivos de tecnología médica a través de centros logísticos en Kentucky, Los Ángeles y el corazón de Silicon Valley. “Cada vez es más importante hacer que la entrega directa al consumidor sea más rápida, a escala y rentable a la vez”.
Los desafíos laborales impulsan la necesidad de una automatización flexible
Para un negocio que tradicionalmente había consistido en trabajo manual, alcanzar estas metas es todo un desafío. Los costes de mano de obra aumentan día tras día y estos costes extra se deben de compensar de un modo u otro. Por otro lado, además, la fluctuación de la demanda trae consigo otro gran desafío adicional: la demanda estacional. Casi la mitad de los clientes de DCL tienen picos significativos durante las temporadas de vacaciones, y hasta el 40% de sus ventas se producen en los últimos dos meses del año. Para añadir flexibilidad a sus operaciones, DCL ha automatizado sus procesos siempre que ha sido posible y lo sigue haciendo debido a su rápido crecimiento, especialmente estos dos últimos años.
El equipo de DCL analizó los sistemas robóticos logísticos y de picking existentes, pero encontró que ninguno de ellos se ajustaba idealmente a las necesidades de la compañía: DCL necesitaba un sistema flexible y que además pudiera personalizarse para cumplir con los requisitos de los clientes.
La combinación del robot UR con las garras piCOBOT® de Piab resultó ser la solución ideal
En la feria ATX West descubrieron una posible solución en el stand de Universal Robot y pudieron profundizar en esa primera impresión en el evento Open-House de UR y el distribuidor de Piab, Buchanan Automation, que mostró el robot UR con la garra piCOBOT ® de Piab en acción. El siguiente paso fue enviar varias cajas a Buchanan para hacer una prueba de concepto la cual confirmó las necesidades de DCL: La garra piCOBOT® de Piab es capaz de manejar cajas de todos los tamaños.
Gracias a la plataforma en línea UR + para investigar y elegir los periféricos adecuados para una aplicación y al simulador para programar el robot incluso antes de su llegada, DCL pudo probar la posible solución digitalmente antes de la instalación. La certificación probada y comprobada para la garra piCOBOT® junto con el software UR CAPS (pequeños programas similares a las aplicaciones de teléfonos móviles) hacen que el proceso sea un escenario plug-and-play en lugar de tener que aprender los comandos del robot.
“De hecho, se puede simular y controlar las fuerzas con la interfaz del UR CAP en una unidad de programación”, explica Isaac Toscano, ingeniero de automatización de DCL Logistics. “La garra piCOBOT® tiene un par de funcionalidades integradas que verdaderamente controlan la fuerza y los códigos de error”. Con la garra piCOBOT®, el robot UR puede coger el producto de la estantería, pero si hay una fuga en la succión o no puede realizar el agarre, las alertas incorporadas avisan a la aplicación que hay un fallo de funcionamiento para que el equipo pueda controlar los errores y la reacción del robot.
Ventajas de la garra piCOBOT®
El piCOBOT® de Piab es adaptable, potente y ligero. Sus brazos de agarre de 97-142 mm de ancho se pueden inclinar +/- 15 grados, lo que proporciona un alcance excelente. La piCOBOT® puede equiparse con una o dos ventosas, dependiendo de la tarea que desee realizar. Una válvula de retención garantiza un funcionamiento seguro independientemente de qué opción se utilice, y permite a los operarios cambiar entre los dos modos opcionales (recogida de objetos individual o doble), adaptando fácilmente la garra cuando sea necesario.
La garra piCOBOT® ha sido cuidadosamente diseñada para ser lo más pequeña posible. Su baja altura de construcción de 69 mm es otra característica distintiva, especialmente cuando hay espacio limitado. “Además, nos hemos asegurado de que el peso de piCOBOT® sea muy bajo, con solo 720 g”, añade Josef Karbassi, Presidente de automatización por vacío de Piab. El bajo peso de piCOBOT® permite la máxima capacidad de carga útil para el cobot. Potente y robusta para su tamaño, piCOBOT® se ha diseñado para elevar artículos de hasta 7 kg de peso.
Aplicación en DCL diseñada para funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana
La aplicación incluye un transportador que acumula cajas, las alinea y las mueve a la posición de carga. El robot coge un producto cada seis segundos y lo lleva a un escáner, luego pone el producto en la caja Si el artículo es incorrecto, el robot coloca el artículo en un contenedor de rechazo y continúa cogiendo el siguiente artículo sin detener la producción. La aplicación está diseñada para poder funcionar las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ninguna interacción humana.
La línea automatizada también ha sido de gran ayuda para los trabajadores, tal como explica Isaac Toscano, ingeniero de automatización de DCL Logistics. “Normalmente, en nuestro proceso acumulamos pedidos durante la noche”, señala. “Cuando los operarios entran por la mañana para poner en marcha sus máquinas, ven que tienen una gran variedad y una gran cantidad de pedidos. Siempre nos piden encender el robot y tenerlo listo, porque les quita una gran carga de encima”. Hay días o épocas del año donde esta demanda es todavía mayor, como por ejemplo en el Black Friday. Ese día, el robot UR con la garra piCOBOT® cogió hasta 4.400 pedidos en unas pocas horas con una intervención humana mínima, simplemente asegurando que las piezas se reponían para que el robot pudiera seguir trabajando sin parar.
Incremento de eficiencia del 500 % y ahorro de mano de obra del 50 %
Antes se necesitaban cinco personas para controlar un proceso de selección manual convencional: alguien en el almacén para recoger el pedido, alguien para llevarlo a la línea, alguien para verificarlo, alguien para equiparlo, y alguien para empaquetarlo y enviarlo.
“El sistema robótico puede hacer en dos horas lo que haría un equipo de cinco personas en un día entero”, afirma Brian Tu. “Los sistemas robóticos en realidad nos ahorran más del 50 por ciento en costes laborales”. De esta manera, los robots abordan una preocupación principal para administrar la mano de obra a lo largo del tiempo, que es crucial para el crecimiento del negocio de DCL Logistics. Cuando un robot reemplaza una tarea que un trabajador estaba haciendo anteriormente, ese trabajador puede ser reasignado a otros servicios o recibir formación para administrar y mantener el robot. Durante las temporadas altas, además, el cobot permite a la empresa satisfacer las necesidades del cliente sin necesidad de contratar personal adicional.
3 meses de ROI y 100 % de precisión en los pedidos
Los ahorros también brindan beneficios a los clientes de DCL, explica Brian Tu. “El sistema robótico que hemos implementado nos permite ofrecer servicio a un precio más bajo porque estamos recortando mucha mano de obra, permitiéndonos pasar estos ahorros en costes a nuestros clientes”.
Dave Tu añade: “Lo que hemos visto es un aumento de hasta el 500% en la productividad por el uso del robot. El ROI de los robots hasta ahora ha sido de tres meses”. Tu espera que el tiempo de retorno de la inversión disminuya a medida que la empresa implemente más robots.
Como proveedor 3PL de tecnología avanzada, la ventaja competitiva de DCL es su mayor rendimiento, eficiencia y precisión. Como parte de su diferenciación, DCL Logistics cuenta con la certificación ISO-9001 durante 20 años, lo que requiere que la empresa cumpla con ciertos estándares de procesos operativos. Brian Tu dice: “"Lo que eso significa es que los robots necesitan mantener el mismo nivel de precisión e incluso superar los niveles actuales de precisión y rendimiento Con el cobot UR y la garra piCOBOT®, la precisión de nuestros pedidos ha aumentado del 99,5 por ciento al 100 por ciento”.
¿Desea más información? Póngase en contacto con nosotros.
Acerca de DCL Logistics
DCL Logistics es una empresa de logística y cumplimiento de servicio completo, que ofrece todo, desde realización de pedidos directo al consumidor, realización de pedidos de empresa a minorista y otros servicios de valor añadido. DCL Logistics aprovecha sus más de 30 años de experiencia operativa y compromiso con el cliente, apoyando a los pioneros de la industria, desde empresas emergentes hasta marcas globales, en el lanzamiento de sus productos a través de una variedad de canales de ventas. Con sede en el corazón de Silicon Valley, la compañía ha construido una huella global con instalaciones en EE. UU. y una red de socios mundiales que atienden a sus clientes y sus complejos requisitos de distribución. Con experiencia trabajando con una base de clientes diversa y dinámica en el mundo actual bajo demanda, DCL Logistics está equipada para diseñar programas personalizados para el cliente y ejecutar una entrega de productos instantánea e impecable.
www.dclcorp.com
Sobre Universal Robots
Universal Robots (UR) se fundó en 2005 para hacer que la tecnología de robots fuera accesible para todos mediante el desarrollo de robots colaborativos (cobots) pequeños, fáciles de usar, a un precio razonable y que son seguros para trabajar junto con las personas. Desde que se lanzó el primer cobot en 2008, la compañía ha experimentado un crecimiento considerable con el cobot fácil de usar que ahora se vende en todo el mundo. La empresa, que forma parte de Teradyne Inc., tiene su sede en Odense, Dinamarca, y oficinas regionales en Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía, Rusia, Turquía, China, India, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán y México. En 2019, Universal Robots obtuvo unos ingresos de 248 millones de dólares. Para obtener más información, consulte nuestras soluciones.
www.universal-robots.com