Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Flexible Suction Cup Mount

FSCM parts
  • Maximice la productividad con una instalación sencilla y la máxima flexibilidad.
  • Se adapta a una gran variedad de accesorios y herramientas utilizados dentro de la sección de montaje de la carrocería del automóvil y el montaje final gracias a su fácil cumplimiento con los estándares del sector.
  • Colocación precisa y sencilla de la ventosa en espacios reducidos debido a un ángulo de ajuste elevado y a las diversas posibilidades de longitud de la varilla.
  • Instalación sencilla gracias a la opción diseñada de montaje de reemplazo directo, además de una amplia variedad de otras posibilidades de fijación estándares del sector.
  • Se adapta fácilmente a los actuales sistemas de vacío debido a una gran sección de tamaños, longitudes y opciones de conexión configurables tanto si opta por la centralización como por la descentralización.
Configure/Pedido
Soporte
Formación (4)
    • Ventosas

      • How do I know which lifting forces I need?
        • It depends on the weight of the product that should be lifted and how many suction cups that can be used for the object. Calculate the weight to be lifted per suction cup and then take the weight multiplied with the gravity force (g=9.81) and you have the lifting force needed in Newton (N)

      • How do I know which suction cup to choose?
        • Our recommendation is to start at the application listing to find the products we recommend to different applications. If you have questions please do not hesitate to contact our partners to find the optimum solution.

      • How should Piab suction cups be stored?
      • I have a variation of number of objects to be lifted- how can I make sure to not drop them or to use too much energy? How to optimize this type of system?
        • All suction cups not in contact with an object (open) will draw in a lot of air and demand a larger pump than actually necessary. By using different valves, such as piSAVE sense, in the suction cups, the suction cups will be normally closed until they come in contact with the handled object. Only the cups needed in the specific lifting cycle will be open and flow air. Please see the video piSAVE sense.

      • What is DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® is a patented material specially developed to feature the elasticity of rubber and the wear resistance of polyurethane. The DURAFLEX® material is mark-free.

    Pedir una cotización

    Inicie Sesión o Registrarse Primero para poder solicitar ofertas.

    Piab AB © 2020 Política de privacidad

    Síguenos

    Contáctenos