Seleccionando su sector industrial, le mostraremos los contenidos más destacados y todas aquellas noticias que pueden ser de su interés. Así le ofreceremos una mejor experiencia como usuario de nuestra página web.
¿Olvidaste tu contraseña?
¿No tiene una cuenta?
Piab Group has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.
Filtrar el polvo y otras partículas pequeñas del caudal de vacío. Reduce el riesgo de avería o paro en la bomba. Hay una selección de filtros ATEX y una selección de filtros de acero inoxidable para la esterilización durante la limpieza.
El ajuste automático es un ejemplo de las decisiones descentralizadas que forman la base de la Industria 4.0. Se trata de un área en la que Piab ha estado ocupada introduciendo nuevas características de los equipos que promueven la producción inteligente.
La capacidad de utilizar ajustes preconfigurados de precisión también ofrece la posibilidad de realizar ajustes en tiempo real de configuraciones únicas o múltiples sin un restablecimiento de todo el sistema.
Las simulaciones están diseñadas para aumentar, por ejemplo, la eficiencia de las bombas de vacío. Las estimaciones muestran que una bomba que fuera entre un 5 y un 20 por ciento más eficiente conllevaría un aumento de la productividad de hasta un 10 por ciento.
Las estimaciones sugieren que será posible lograr una disminución de entre un 1 y un 20 por ciento en la cantidad de paradas no planificadas y/o planificadas. Ello se traduciría en un aumento significativo de la productividad.
La adopción de IO-Link es la clave, ya que garantiza la interoperabilidad entre diferentes dispositivos, independientemente del estándar tecnológico utilizado en el conjunto del sistema.
IO-Link proporciona una plataforma para comunicación y sensores integrados, lo cual permite una correcta transparencia de la información. Por lo tanto, que los equipos estén disponibles con IO-Link puede considerarse tanto un compromiso con la interoperabilidad como con la transparencia de la información.
En grandes sistemas de vacío, hay características que pueden ayudar a reducir el consumo de aire hasta en un 90 por ciento en cada ciclo.
Crea tu cuenta GRATIS y accede a todo nuestro contenido: