Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa manipulando hojas de lasaña

Una ventosa personalizada para la manipulación delicada de hojas de lasaña

Fecha 18/12/2017

Capaces de manipular finas hojas de pasta, las ventosas aptas para uso alimentario ponen de manifiesto la experiencia en vacío de Piab.

Taby, Suecia - Piab presenta una ventosa diseñada específicamente para la manipulación de alimentos finos y frágiles, como las hojas de pasta utilizadas para lasaña o las rebanadas muy finas de pan tostado. La ventosa F-BXT, una solución a medida apta para el contacto con alimentos, se ha diseñado con un labio delgado y extra-largo que le permite manipular frágiles hojas de pasta con especial cuidado. Aprobada para la recogida directa de alimentos, la agilidad de la ventosa garantiza unos procedimientos automatizados seguros e higiénicos para, por ejemplo, hojas de lasaña o artículos similares.

Desarrollada por el equipo de diseño altamente experimentados de Piab, la ventosa F-BXT no tiene pliegues en los que pueda acumularse polvo y suciedad, y es fácil de mantener limpia. Se puede lavar in situ, por lo que no es necesario desmontarla. Fabricada en silicona apta para el contacto con alimentos, la ventosa cumple las normas de higiene más estrictas. Se suministra con accesorios de calidad alimentaria en acero inoxidable o plástico, materiales que en ambos casos cumplen las normas FDA y EU 1935.

La ventosa azul detectable es apta para el uso con los sistemas de inspección visual tan apreciados por la industria alimentaria. La ventosa y sus accesorios también son compatibles con los detectores de metales disponibles en el mercado. La combinación de fuelles 2 ½ en forma de embudo con un cuerpo estable con un gran orificio de caudal de vacío permite una sujeción constante de los productos, incluso a alta velocidad y en sistemas de rápida aceleración.

Al igual que otras ventosas de la extensa gama de ventosas aptas para el contacto con alimentos de Piab, la F-BXT pone fin a la necesidad de instalar costosos y engorrosos soportes de resorte/émbolos en los eyectores o herramientas de final de brazo del robot, lo cual se traduce en instalaciones más sencillas y menos costosas.

Piab, dedicada a la automatización basada en el vacío, presta servicio a una amplia variedad de sectores tanto con sus ventosas estándar como con ventosas específicas para cada aplicación y sector. El personal de ingeniería de vacío de la compañía incluye a todo un equipo de diseñadores con talento, capaces de ofrecer a los clientes soluciones de ventosas a medida.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos