Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Baggage handling with Vaculex®

Una solución ergonómica para la elevación de equipaje

Fecha 24/01/2018

El elevador por vacío ergonómico Vaculex® de Piab contribuye a una elevación más eficiente en aeropuertos y puertos.

Taby, Suecia - El sistema ergonómico Vaculex® BaggageLift, que ofrece una solución de elevación para el equipaje y la manipulación de carga en aeropuertos y puertos, se ha diseñado para reducir al mínimo las lesiones y aumentar al máximo la seguridad. Mediante el uso de tecnología de vacío, BaggageLift puede transformar los trabajos manuales pesados en tareas ligeras y sencillas.

Utilizado hasta la fecha en unas 500 instalaciones y en más de 60 aeropuertos de todo el mundo, Vaculex® BaggageLift ofrece mejoras en la eficiencia y la productividad de los sistemas de manipulación de equipaje y, para la carga aérea, Vaculex® TP ofrece ahorros significativos en el manejo de paquetería express. Tanto si se instala en una infraestructura existente como si se incluye en el diseño para la manipulación de equipaje o carga en una nueva terminal, los elevadores Vaculex® son soluciones de gran ayuda. De uso sencillo y ergonómico, hacen ligero el que, de otro modo, sería un trabajo de elevación agotador.

Alimentados por una bomba de vacío eléctrica, los elevadores ergonómicos Vaculex® levantan paquetes, cajas, equipajes, bolsas y maletas pesados, permitiendo a los manipuladores maniobrarlos y transferirlos con facilidad y sin temor a sufrir lesiones por esfuerzo o repetitivas.

Para garantizar que la ayuda a la elevación se utiliza correctamente y en todo su potencial, se proporciona formación personalizada. Además, el dispositivo de elevación por vacío puede instalarse en zonas con limitaciones de espacio y adaptarse a lugares de difícil acceso o para aplicaciones especialmente desafiantes.

Una gama completa de piezas de repuesto y accesorios útiles —como un práctico control remoto, una protección para la reducción del ruido y un sistema de ahorro de energía para apagar la bomba automáticamente durante los periodos de inactividad—, junto con un excelente servicio de posventa y mantenimiento, permiten a los clientes estar seguros de que trabajarán con facilidad antes, durante y después de la compra de una solución de elevación Vaculex®.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex®. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones

Tel: +46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos