Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

El rey Carl XVI Gustaf de Suecia y el príncipe Carl Philip conociendo los productos de manipulación ergonómica de Piab

Un encuentro real en el stand de Piab en Hannover

Fecha 15/04/2019

El Príncipe Carl Philip se reunió con la realeza de la tecnología en Hannover - Nuestro elevador por vacío piLIFT® SMART preparado para la industria 4.0

Taby, Suecia - Siguiendo los pasos de su padre, el rey Carl XVI Gustaf de Suecia, el príncipe Carl Philip, duque de Värmland, visitó el stand de Piab en el Hannover Messe, del 1 al 5 de abril de 2019, donde fue presentado la última generación. de elevadores de vacío de la compañía. De manera muy similar al primer elevador por vacío de la compañía presentado al rey en una feria de tecnología en Estocolmo en 1981, el piLIFT® SMART es, de hecho, bastante diferente de su predecesor. Representando a una generación completamente nueva de elevadores de vacío, el piLIFT® SMART es, de hecho, una realeza tecnológica.

Marcando el inicio de una nueva era para los elevadores por vacío, el piLIFT® SMART es el primer elevador por vacío del mundo que está totalmente preparado para la Industria 4.0. Al ofrecer características de datos basadas en la conectividad a Internet, es más inteligente que otros elevadores por vacío, aunque todavía se basa en los mismos principios de la física que todos los elevadores de vacío. Sin embargo, los beneficios no acaban ahí. El piLIFT® SMART también ofrece funciones automáticas inteligentes, utiliza tecnología de vacío de alta eficiencia energética, funciona a un nivel de sonido muy bajo y es ergonómico por diseño.

La ergonomía ha estado en el corazón de los elevadores de vacío de Piab desde su concepción. Cuando el joven rey Carl Gustaf visitó la exposición de Vaculex en 1981, se encontró no solo con el primer elevador por vacío innovador, como se lo llamó inicialmente, sino también uno de los fundadores de Vaculex (ahora Piab).

"Desde ese encuentro real en 1981, Vaculex y Piab han estado a la vanguardia de la innovación, produciendo continuamente soluciones ergonómicas para satisfacer las necesidades de la industria en todo el mundo", dice David Collins, vicepresidente y jefe de la División de Manipulación Ergonómico de Piab.

El recientemente lanzado piLIFT® SMART representa el inicio de este ambicioso desarrollo tecnológico. Al detectar y monitorear los movimientos y responder rápidamente a las intenciones del usuario, el elevador de vacío inteligente y fácil de usar puede levantar y pesar cargas simultáneamente. Recolectará y registrará los datos en tiempo real, lo que hará que las estadísticas y los análisis de los procesos sean inmediatamente accesibles para sus usuarios a través de un inicio de sesión intuitivo de la plataforma web.

Basada en una tecnología patentada que permite reducir su consumo de energía en un asombroso 76%, piLIFT® SMART puede elevar cargas de hasta 40 kg, lo que lo convierte en una herramienta útil para una multitud de tareas dentro de una amplia gama de industrias.

Leyendas de fotos

Foto izquierda: en 1981, el rey Carl XVI Gustaf de Suecia (derecha) fue presentado al elevador de tubos de vacío original por Stellan Petré, uno de los dos fundadores de Vaculex, que más tarde se convirtió en la División de Manipulación Ergonómico de Piab.

Foto de la derecha: en 2019 en Hannover, el Príncipe Carl Philip (a la derecha), que representa a la próxima generación de la familia real sueca, se reunió con la última generación de elevadores por vacío, el piLIFT® SMART, y (desde la izquierda, Anders Lindqvist, CEO Piab y David Collins de VP y jefe de la División de Manipulación Ergonómico de Piab.

 

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Comunicaciones
Tel.: +46 (0)8 630 25 00
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos