Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piCOMPACT®

Tiempo de instalación increíble gracias al eyector con funciones integradas más rápido del mundo

Fecha 25/03/2014

Piab actualiza su gama piCOMPACT®, el primer sistema de eyectores basado en la tecnología eficiente COAX®  con montaje múltiple, disponible en el mercado.

Al trabajar a baja presión de alimentación y maximizar la utilización del aire comprimido, los eyectores COAX® reducen el consumo de energía para fabricantes/utilizadores, al tiempo que se incrementa la productividad y fiabilidad. Los productos que ofrece la gama piCOMPACT® son ideales para operaciones de pick-and-place donde la manipulación eficiente de piezas pequeñas y pesadas es crucial, como en el sector de la electrónica, semiconductor, plástico, metal, micro embalaje, pick and place e integración robótica.

Usando cartuchos COAX® de Piab, el eyector multietapa más pequeño del mundo, la gama piCOMPACT® proporciona tres veces más caudal de vacío que productos similares. Esto reduce el consumo en un 30-50 por ciento, comparado con eyectores tradicionales, aportando importantes beneficios en términos de sostenibilidad en el costo de la energía. Al ofrecer un mayor caudal de vacío, la bomba piCOMPACT® aumenta la fuerza de agarre e incrementa la velocidad de manipulación del producto, minimizando el daño al producto y reduciendo el tiempo de inactividad. piCOMPACT® también permite una liberación más rápida de los productos procedentes de las ventosas en la línea de producción, mejorando la eficiencia.

La función inteligente Ahorro de Energía (ES) desactiva eficazmente el uso del aire comprimido cuando se alcanza un determinado nivel de vacío. Una característica adicional conectada a la función ES, ACM, desactiva automáticamente el ahorro de energía en aplicaciones donde el generador de vacío tiende a activarse y desactivarse repetidamente en caso de fuga. ACM detecta automáticamente si ES es necesario o no. También se puede utilizar para monitorizar cuando es el momento de reemplazar ventosas gastadas. Con válvulas de encendido/apagado y soplado integradas como parte del paquete completo piCOMPACT®, fiabilidad, tiempo de funcionamiento y velocidad de operación se pueden asegurar.

Los productos de la gama actualizada piCOMPACT® son más pequeños y ligeros que los eyectores convencionales, reduciendo el peso total de los sistemas de manipulación de vacío. Este diseño innovador permite que los sistemas de vacío se muevan más rápidamente para aumentar la capacidad de producción.

 “Los eyectores de vacío hoy, son componentes esenciales para un número incontable de aplicaciones generales de fabricación y automatización, a través de una amplia gama de industrias, con cientos de requerimientos específicos del producto. En general, los fabricantes están tratando de mejorar el rendimiento, junto con el coste total de propiedad reducido aunque siempre teniendo en cuenta su impacto en el medio ambiente ", dijo Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicación, Piab. “El consumo de energía es una consideración clave para los fabricantes cuando se busca reducir los costos de un sistema de vacío completo. Trabajando a bajas presiones con tecnología eficiente COAX®, la gama piCOMPACT® aumenta la productividad de las  aplicaciones de manipulación de productos pequeños, ahorrando dinero y reduciendo las emisiones de carbono de los fabricantes.”

Los eyectores de vacío piCOMPACT® están disponibles en una amplia selección para adaptarse a una variedad de sistemas, incluyendo aquellas que requieren presiones de alimentación especialmente bajas o niveles de vacío muy altos. Por otra parte, los eyectores compactos se pueden integrar fácilmente en líneas de producción existentes sin modificaciones especiales y se pueden configurar rápidamente para satisfacer las necesidades individuales de producción.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia. 

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing y Comunicación
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos