Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyector de vacío piCOMPACT®23 con IO-Link

IO-Link inteligente permite conectar plantas inteligentes

Fecha 29/06/2016

El eyector de vacío piCOMPACT®23 está ahora disponible con IO-Link genérico para una comunicación inteligente.

Taby, Suecia. Como introducción en el ámbito de la comunicación de sensores inteligentes y actuadores, Piab se enorgullece de presentar la opción de incluir tecnología de entrada/salida (IO) genérica en la plataforma "todo en uno" de eyectores de vacío de calidad superior de la compañía piCOMPACT®23. Ofrecida como una función adicional opcional, IO-Link es una tecnología de comunicación genérica que se puede utilizar con cualquier tipo de bus de campo, lo cual permite a los usuarios conectar fácilmente diferentes sistemas dentro de una planta.

Como primera norma internacional (IEC 61131-9) para comunicaciones punto a punto entre sensores y actuadores, IO-Link se basa en la ya consolidada conexión de 3 hilos para sensores y actuadores, lo cual tiene como una de sus principales ventajas un cableado sencillo. Desarrollada originariamente en Alemania, está ganando popularidad en el resto del mundo, principalmente en los Estados Unidos.

“IO-Link no es algo exclusivo de Piab y eso es realmente lo interesante de utilizar una tecnología de IO genérica estandarizada. Es precisamente porque es genérica e independiente del bus de campo que se puede utilizar como pasarela para otros sistemas de bus empleados en diferentes partes del mundo o en determinados segmentos de la industria”, declara Joseph Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Sin embargo, lo que es exclusivo de Piab son las herramientas de software para IO-Link de la compañía especialmente desarrolladas y particularmente fáciles de utilizar. Los dispositivos que utilizan IO-Link deben tener IO Device Descriptions (IODDs) individuales para permitir la configuración por parte de los operadores. Para ayudar a los clientes a sacar el máximo partido de la nueva función IO-Link, Piab se ha centrado en desarrollar una IODD para piCOMPACT®23 que es a la vez intuitiva y muy fácil de comprender y utilizar.

Ofrecida inicialmente para su inclusión en piCOMPACT®23, IO-Link se ofrecerá como una opción también en otros productos de Piab controlados electrónicamente. La IODD, junto con otra información del usuario, se puede descargar desde el sitio web de la compañía.

Acerca de Piab  

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones

Tel: +46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos