Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab piCHIP

Simplificando la integración

Fecha 26/03/2013

 

Piab, un proveedor líder en tecnología de vacío industrial, ofrece su tecnología COAX® patentada en una nueva plataforma de integración simplificada llamada piCHIP. COAX® es la tecnología de eyectores con más eficiencia energética basada en un concepto multi-etapa para crear vacío con aire comprimido.

La ligera unidad piCHIP es lo suficientemente flexible para montarse en superficie rápidamente sobre numerosos materiales diferentes. El hecho de que tenga tanto el puerto de aire comprimido como el de vacío en el mismo lado hace que la integración resulte natural. Si es necesario aumentar el rendimiento debido a cambios en el proceso, la piCHIP puede ser modificada para duplicar el rendimiento de salida de la unidad rápidamente y así conseguir una respuesta más veloz. 

Con una operación prácticamente silenciosa, la piCHIP es ideal para operaciones en salas blancas. Las industrias médica y electrónica son las más adecuadas para utilizar este producto en aplicaciones de vacío.

Dado que los cartuchos de COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros cartuchos y proporcionan tres veces más caudal que los eyectores convencionales con el mismo consumo de aire, la piCHIP puede proporcionar un alto rendimiento incluso con presiones de alimentación bajas o fluctuantes (1-6 bar). Además, las unidades de vacío piCHIP comienzan a producir vacío inmediatamente cuando se enciende la válvula de presión, utilizando al máximo el aire comprimido y consumiendo notablemente menos energía que las bombas de vacío tradicionales.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos