Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab piSECURE

Vacío seguro en caso de fallo del sistema

Fecha 18/12/2013

Piab anuncia la introducción de piSECURE, un nuevo eyector de vacío descentralizado para aplicaciones selladas, con altos requisitos de seguridad en caso de fallo de la fuente de energía o del sistema. La función de seguridad está basada en una válvula antirretorno de vacío separada, con sellado extra, (válvula de control).

La mayor ventaja para los clientes es la operación segura, durante el uso de dispositivos de elevación con vacío. En caso de fallo energético o del sistema. piSECURE no deja caer la pieza que está manipulando, reduciendo así el tiempo de parada y el coste de desechar piezas caras, que hayan sufrido daños. La descentralización tiene un papel importante en los aspectos de seguridad de piSECURE, pues un fallo en la ventosa no afecta al resto del sistema. La válvula antirretorno proporciona un alto sellado y tiene un coeficiente de pérdidas muy bajo. El cliente también tiene la posibilidad de monitorizar el vacío de los conjuntos bomba-ventosa, individualmente. Se recomienda un indicador visual análogo o un interruptor de vacío convencional, para todas las instalaciones bomba-ventosa, en un manipulador ergonómico.

La tecnología COAX® con eficiencia energética de Piab, proporciona una respuesta y un tiempo de evacuación rápidos, indicados para los ciclos de manejo rápidos. Una función ES (con ahorro de energía) opcional, da al cliente la posibilidad de reducir el consumo de energía/aire en hasta un 99%. Se gana fiabilidad mediante el uso de un filtro de vacío integrado, para proteger la unidad del polvo y las partículas.

Las aplicaciones típicas en las que se emplea piSECURE, son los dispositivos de elevación ergonómicos (manipuladores) y los sistemas de puente grúa (transversales), para la manipulación manual de láminas de vidrio, metal y otros materiales laminados y sellados. piSECURE es un producto apto para usar cuando los dispositivos de manipulación con vacío, deben cumplir con las normas legales de elevación para estos dispositivos. Asimismo, en las aplicaciones de manejo robotizado de objetos sellados de gran valor, se puede utilizar piSECURE para eliminar el alto coste de las piezas caídas en caso de fallo de la fuente de energía. Ejemplos de esto son las láminas de vidrio y metal montadas como una estructura, y los montajes generales de los coches.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos