Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa rectangular DURAFLEX® RB20x40P

Cogiendo barras flow pack con la ventosa rectangular

Fecha 26/01/2016

La ventosa rectangular DURAFLEX® es perfecta para la manipulación de paquetes en plástico “flow-pack” de dulces (empaquetado en línea).

Taby, Suecia – Fue un éxito inmediato cuando se desarrolló por primera vez, la ventosa rectangular DURAFLEX® RB20x40P provocará una tormenta en el mercado del envasado ‟flow pack”. Después de un período de seis meses de uso exclusivo, por uno de los fabricantes de maquinaria del mercado, la ventosa ahora está disponible para el resto de la industria “flow pack”.

“Nuestra ventosa RB20x40P fue desarrollada específicamente para la manipulación de paquetes “flow-pack” de dulces, pero por supuesto puede ser utilizado para cualquier paquete “flow pack”, pequeños y rectangulares. Proporciona una manipulación segura, sin dañar ya sea el envase o su contenido", explica Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Con medidas de 20 x 40 mm, la ventosa es ideal para la manipulación automatizada de paquetes pequeños y rectangulares. Fabricadas en un material especialmente desarrollado, ofrecen la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano, las ventosas DURAFLEX® son especialmente adecuadas para el manejo de superficies irregulares y porosas. La durabilidad del material y la memoria elástica aumentan la vida de las ventosas, por lo tanto, proporcionan un mayor retorno de la inversión (ROI).

Con un labio relativamente firme, la ventosa RB20x40P evita cuidadosamente los problemas que enfrentan a menudo las ventosas rectangulares, como que los labios sean absorbidos por las ventosas, lo que resulta en un rendimiento inferior. Su agarre firme pero flexible, permite a la ventosa satisfacer las demandas específicas de la industria “flow pack”, donde se va a mejorar la productividad y reducir el tiempo de inactividad.

Diseñada con un solo fuelle, la altura total de la ventosa es baja, por lo que es fácil de encajar en áreas de espacio restringido. Además, a fin de proporcionar la orientación correcta cuando se instala, la RB20x40P está disponible con dos accesorios alternativos.

Acerca de Piab                                       

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos