Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSMART® factory

Preconfiguración y simulación en la fábrica piSMART®

Fecha 02/05/2018

La tecnología de vacío piSMART® ofrecerá software de simulación y ajustes en tiempo real.

Taby, Suecia- En un intento por tener la tecnología de vacío preparada para el futuro inteligente de la Industria 4.0, Piab incluye nuevas herramientas de simulación y ajustes en los nuevos productos piSMART®. Los ajustes preconfigurados permitirán realizar ajustes en tiempo real, y un software personalizado permitirá la simulación de nuevos componentes de producción como, por ejemplo, nuevas ventosas.

Los productos de tecnología de vacío piSMART® de Piab permitirán un nuevo nivel de comunicación digital y conectividad a Internet. Ello permite a los fabricantes almacenar datos específicos de producción o "recetas" que incluyan exactamente los ajustes operativos de una amplia variedad de equipos y maquinaria. Ello a su vez garantizará la máxima productividad sostenida tras realizar paradas para el mantenimiento o la sustitución de piezas de la máquina. También podrán realizarse repeticiones de series utilizando exactamente los mismos ajustes que durante la primera serie. La capacidad de utilizar dichos ajustes preconfigurados ofrece una excelente oportunidad de realizar ajustes en tiempo real de configuraciones únicas o múltiples sin un restablecimiento de todo el sistema.

La incorporación de la tecnología de entrada/salida IO-Link, genérica e independiente de field bus, ya ofrecida en la serie de eyectores de vacío todo en uno de gama alta piCOMPACT® de Piab, y Bluetooth® también facilitarán la simulación basada en software de nuevos componentes o procedimientos. Dichas simulaciones pueden aumentar la eficiencia, por ejemplo, de las bombas de vacío y se estima que una bomba de un 5 a un 20 por ciento más eficiente daría como resultado un aumento de la productividad de hasta un 10 por ciento.

Para que a los clientes les resulte lo más fácil posible aplicar esta nueva tecnología, Piab está trabajando con aplicaciones de terceros para ofrecer plataformas que proporcionen sistemas operativos de IoT abiertos y basados en la nube, que permitan la conexión de las máquinas e infraestructura física al mundo digital.

Con piSMART®, Piab continúa creciendo en su compromiso con la Industria 4.0, equipando un creciente número de sus productos de tecnología de vacío más avanzados para las fábricas inteligentes del futuro.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos