Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Herramientas de automatización modular Piab

PMAT ofrece un agarre integral seguro en la automatización

Fecha 28/02/2017

El sistema de herramientas de vacío permite unas soluciones de automatización más pequeñas, más ligeras y menos costosas.

Taby, Suecia. El Sistema de herramientas de automatización modular (PMAT) de Piab, altamente versátil y rentable, está disponible en todo el mundo para ayudar a los fabricantes a obtener herramientas de accesorios/agarre por vacío seguras, flexibles y ajustables para sus líneas de montaje.

Mecanizado a partir de una aleación de aluminio anodizado de alta calidad, el PMAT es ligero y fácil de montar in situ sin soldaduras ni herramientas especiales. Ofrece diversas opciones de montaje y se puede utilizar en el diseño de herramientas de efector final robótico, herramientas ergonómicas o herramientas de accesorios para cualquier tipo de equipo de automatización. Ofrece tanto capacidad de ajuste como rigidez y ayudará a los fabricantes a transformar sus herramientas de montaje para dar respuesta a necesidades concretas con un tiempo de diseño mínimo.

“Nuestros clientes valorarán particularmente la flexibilidad de PMAT y la amplia gama de opciones ofrecidas. También se quedan muy impresionados cuando se dan cuenta de lo fácil que resulta el mantenimiento del sistema; y el hecho de que las piezas de repuesto y el servicio técnico cualificado estén fácilmente disponibles en todo el mundo es, sin duda, uno de los argumentos más importantes para la elección de PMAT”, comenta Barry Gropp, jefe de ventas de zona para Piab en Detroit, Michigan, donde el sector de la automoción estadounidense elige PMAT desde hace varios años.

PMAT ha tenido éxito especialmente en áreas como la formación del cuerpo del vehículo y la estampación dentro del sector de la automoción, aunque es igualmente aplicable al montaje general dentro de cualquier sector. Las conexiones incluyen unidades eyectoras de vacío basadas en la tecnología de eficiencia energética COAX® de Piab, que proporcionan tanto mecanismos de agarre como de liberación.

Atendiendo a las peticiones de los clientes, PMAT se ofrece con un filtro en línea opcional y una válvula de retención externa que se puede utilizar para medir el flujo de aire que entra en la unidad, protegiéndola de un exceso de presurización a la vez que se ahorra aire. La válvula de retención de vacío incluida en la plataforma VGS™3040 es una alternativa a las abrazaderas, que ahorra peso y atrapa el vacío en caso de interrupción del aire hacia las herramientas. Además, unas conexiones especiales de las ventosas garantizan una manipulación segura de objetos de diferentes geometrías.

Consulte nuestra oferta para el sector de la automoción.

Póngase en contacto con nosotros si desea una demostración.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos