Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Generador de vacío descentralizado ultraligero piSTAMP

piSTAMP ofrece adaptación genérica en prensas

Fecha 03/10/2016

El generador de vacío descentralizado ultraligero se adapta a los portaventosas genéricos de las herramientas

Taby, Suecia. Piab presenta el nuevo generador de vacío genérico descentralizado piSTAMP, que ofrece unan adaptación sencilla de las herramientas de prensa en el sector de la automoción. El generador de vacío de peso ultraligero incorpora un exclusivo mecanismo de liberación y se suministra en un paquete minimizado y compacto. Hecho a medida para la automatización de prensas del sector de la automoción, piSTAMP dispone de una nueva tecnología que beneficiará de manera significativa a los fabricantes de automóviles.

piSTAMP, con un diseño totalmente descentralizado con puertos de aire comprimido al lado y puerto de vacío debajo, se adaptará perfectamente a los portaventosas genéricos de los sistemas de herramientas de prensas tradicionales. Su diseño e interfaz de montaje proporcionan un ajuste perfecto en los sistemas genéricos utilizados en el sector de la automoción. Los puertos de aire comprimido y vacío se apoyan en conectores a presión de ajuste rápido de diferentes diámetros.

piSTAMP, fabricado en material PA66 ligero y extremadamente resistente, utiliza la tecnología COAX® de Piab, lo cual garantiza un bajo consumo de aire (normalmente un 25 por ciento inferior a la tecnología de la competencia), una excelente capacidad de succión y una rápida evacuación. El generador normalmente se suministra con dos cartuchos MICRO COAX®, como soporte a las ventosas de grandes dimensiones en aplicaciones de alta velocidad. Hay disponible la opción de un cartucho para mayor ahorro en el consumo de aire, cuando se utiliza con ventosas más pequeñas o a velocidades de ciclo más lentas.

“El generador piSTAMP ofrece un peso por unidad significativamente inferior en comparación con los productos de la competencia. El peso por unidad más bajo equivale a un ahorro total de peso de más de 500 gramos en una pinza de prensa típica con ocho ventosas. Ello permite unas velocidades de línea de prensa más rápidas, lo cual tendrá como resultado un menor desgaste en los brazos del robot”, declara Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

La función de liberación integrada, Exhaust Block Release (EBR) de accionamiento extremadamente rápido se basa en una membrana de poliuretano resistente al polvo. Ello garantiza unos sistemas de producción altamente fiables con menores tiempos de inactividad.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos