Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSMART® Tecnología del vacío en prensas de automoción

piSMART® en el sector de la automoción

Fecha 14/02/2018

La tecnología de vacío piSMART® acerca a los fabricantes de automóvil a las fábricas de industria 4.0

Taby, Suecia - El lanzamiento de las versiones piSMART® de la gama de productos alta de eyectores de vacío de Piab, ofrece a los fabricantes de automóviles la posibilidad de establecer un mapa de ruta para implementar líneas de producción inteligentes y conectadas a la nube, listas para la industria 4.0 Empezando por piCOMPACT®, la serie de eyectores de vacío todo en uno de gama alta de la compañía, ya disponibles con la tecnología IO-Link genérica e independiente del bus de campo, Piab equipa sus productos para las fábricas del futuro, inteligentes, productivas y eficientes desde un punto de vista energético.

Mediante la recogida y el análisis de grandes cantidades de datos de producción y el acceso a enormes cantidades de datos basados en la nube, el eyector de vacío piSMART® ofrecerá un nuevo nivel de control de los procesos. Las herramientas de análisis de "Big Data" (o grandes volúmenes de datos) que utilizan piSMART® estarán disponibles para apoyar a los operarios.

Un ejemplo donde estas nuevas herramientas puedan suponer una importante diferencia, es en el taller de prensa. Estableciendo la base para la productividad del sector automotriz, las tasas de producción o las estampaciones por minuto (SPM) siguen aumentando en las plantas de estampación. Sensores inteligentes con conectividad a Internet estratégicamente colocados pueden comunicar, por ejemplo, datos de SPM en tiempo real con el fin de predecir y prevenir fallos en los componentes o la máquina, garantizando así que el equipo siempre funcione a una velocidad óptima.

Basándose en otras prestaciones avanzadas de los equipos ya implementadas por Piab, como la determinación automática de nivel (ALD), la monitorización automática de estado (ACM), el sistema de purga inteligente (IBO), el control de autoadherencia (SAC) y el ahorro energético (ES), habrá disponibles más herramientas de análisis basadas en la nube para contribuir a unas líneas de producción más inteligentes y eficientes en las plantas de automoción. El ajuste automático, la monitorización de estado, el mantenimiento predictivo, las simulaciones y los ajustes en tiempo real son algunas de las funciones de soporte que serán posibles con piSMART®, estableciendo de este modo la hoja de ruta hacia la Industria 4.0.

 

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook
Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos