Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR piSMART Packaging update

piSMART® eleva el embalaje a la Industria 4.0

Fecha 01/03/2018

Gracias a un nuevo nivel de control, el embalaje se realiza de forma más inteligente con el equipo de vacío piSMART®.

Taby, Suecia. Elevando las líneas de embalaje a los niveles de inteligencia prometidos por la Industria 4.0, Piab presenta las versiones piSMART® de sus productos de tecnología de vacío más avanzados. Centrados en maximizar la productividad y la eficiencia energética, los equipos de vacío piSMART® ponen en manos de los operarios nuevas herramientas de análisis basadas en la nube.

Basándose en prestaciones inteligentes ya disponibles en algunos de los equipos de vacío de Piab, piSMART® ofrecerá un nuevo nivel de control que sustenta los pilares de la Industria 4.0. Para el sector del embalaje eso significa que grandes cantidades de datos salientes sobre, por ejemplo, cambios en el nivel de vacío pueden ser recogidos y comparados con datos fácilmente accesibles desde la nube, lo cual ofrece sistemas de alerta de fugas altamente inteligentes, etc. De forma parecida, las funciones de recuento de ciclos pueden indicar si el número de "picos por minuto" disminuye con el tiempo, lo cual podría ser indicativo de problemas de rendimiento relacionados con la acumulación de suciedad o la obstrucción de los filtros.

Estos procedimientos de análisis de "Big Data" (o grandes volúmenes de datos) incluirán ajuste automático, supervisión de estado, mantenimiento predictivo, simulaciones y ajustes en tiempo real basados en características existentes de Piab, como la determinación automática de nivel (ALD), la monitorización automática de estado (ACM), el sistema de soplado inteligente (IBO), el control de autoadherencia (SAC) y el ahorro energético (ES).

La adopción por parte de Piab de la tecnología IO-Link genérica e independiente del bus de campo es una clave importante para la interoperabilidad necesaria en las unidades de procesamiento de la Industria 4.0. IO-Link está disponible en piCOMPACT®, la serie insignia de eyectores de vacío todo en uno de la compañía, que también es la primera que se ofrece con la nueva característica piSMART®. Otros equipos de vacío de gama alta utilizados en embalaje y paletización seguirán este ejemplo. Piab también tiene previsto ampliar la transformación de piSMART® para que incluya transportadores y sistemas de elevación, elevándolos también a los niveles sin precedentes de optimización, eficiencia y facilidad de uso que caracterizan las fábricas de la Industria 4.0.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2018 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos