Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Generadores de vacío descentralizados ultraligeros piINLINE®plus

piINLINE®plus para un vacío perfecto en la prensa

Fecha 28/09/2016

Los generadores de vacío descentralizados ultraligeros son compactos, fiables y eficientes

Taby, Suecia. piINLINE®plus es la nueva plataforma configurable de Piab para la generación de vacío descentralizada, que ofrece soluciones ideales para los fabricantes de automóviles y otros sectores. Los eyectores de vacío de peso ultraligero incorporan un exclusivo mecanismo de liberación automático integrado y se suministran en un paquete minimizado y compacto. piINLINE®plus, hecho a medida para la automatización de prensas del sector de la automoción, ofrece nueva tecnología que también beneficiará a muchos otros mercados y aplicaciones. Diseñados con puertos para aire comprimido y vacío en la línea, y con el apoyo de conectores a presión de ajuste rápido de diferentes diámetros, van montados directamente en la manguera, cerca del punto de aspiración.

Los generadores piINLINE®plus, fabricados en material PA66 ligero y extremadamente resistente, utilizan la tecnología COAX® de Piab, lo cual garantiza un bajo consumo de aire (normalmente un 25 por ciento inferior a la tecnología de la competencia), una excelente capacidad de succión y una rápida evacuación. Los generadores se suministran con uno o dos cartuchos MICRO COAX®; dos cartuchos para ventosas de mayor succión en aplicaciones de alta velocidad, o un cartucho para ventosas más pequeñas o para un consumo de aire reducido cuando no es esencial una velocidad elevada.

“Los generadores de la familia piINLINE®plus ofrecen un peso por unidad significativamente inferior en comparación con los productos de la competencia. El peso por unidad más bajo equivale a un ahorro total de peso de más de 500 gramos en una pinza de prensa típica con ocho ventosas. Ello permite unas velocidades de línea de prensa más rápidas, lo cual tendrá como resultado un menor desgaste en los brazos del robot”, declara Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

La función de liberación integrada está disponible en dos diseños opcionales: el Atmospheric Quick Release (AQR) fácilmente controlable, que no requiere ninguna manguera de aire comprimido adicional, y el Exhaust Block Release (EBR) de muy rápido rendimiento.

“Ambos diseños se basan en una membrana de poliuretano resistente no sensible al polvo. Ello garantiza unos sistemas de producción altamente fiables con menores tiempos de inactividad”, añade Karbassi.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos