Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piGENTLE™ garantiza un transporte delicado de ingredientes frágiles

piGENTLE®: un toque de suavidad en el transporte de alimentos

Fecha 22/03/2017

Gracias a su adaptación a las exquisiteces individuales, piGENTLE® garantiza un transporte automatizado delicado de alimentos.

Taby, Suecia. El transportador piFLOW® de Piab, especializado en el transporte delicado de productos frágiles, utiliza una tecnología de control de la velocidad pendiente de patente para garantizar que los artículos delicados permanezcan intactos. Clave del éxito del transportador Piab, piGENTLE® promete revolucionar el transporte automatizado de los ingredientes y productos más delicados del sector alimentario, como son dulces, frutos secos enteros y semillas, así como cápsulas y comprimidos nutracéuticos. piGENTLE® se sitúa en el núcleo del transportador piFLOW®t, donde ajusta la velocidad de transporte para adaptarse a los productos individuales, asegurándose de que no se dañen o astillen.

"El secreto de una cuidadosa manipulación por vacío radica en utilizar una velocidad controlada baja y constante cuando los elementos se transfieren de un lugar a otro. piGENTLE® se ha diseñado específicamente para garantizar que se mantenga un flujo suave y continuo de los productos a lo largo de todo el sistema de transporte", explica Jarno Tahvanainen, Vicepresidente de la División de Manipulación de Materiales de Piab.

Se ha presentado una solicitud de patente para la tecnología piGENTLE®, que regula la presión de alimentación de la bomba mediante la detección del nivel de vacío en el sistema. A medida que los artículos llenan la línea de tuberías, el nivel de vacío aumenta, lo cual provoca un aumento de la presión de alimentación. piGENTLE® regulará la presión de alimentación entre 2 y 6 bares.

Una baja presión de arranque permite la recogida de los productos a baja velocidad. El nivel de arranque se puede ajustar manualmente para adaptarse a los productos específicos, según su tamaño, forma y peso. La tecnología piFLOW®t/piGENTLE® ha sido sometida a numerosas pruebas en el centro experimental que Piab tiene en Taby, Suecia. Se han logrado resultados excelentes en diversos tipos de dulces, alimentos y cápsulas y comprimidos nutracéuticos.

PiFLOW®t es una extensión de la conocida gama de transportadores de alta calidad piFLOW® de Piab para polvos y materiales a granel, que está especialmente desarrollada para satisfacer las estrictas exigencias en cuanto a seguridad operativa e higiene de los sectores alimentario (piFLOW®f), farmacéutico (piFLOW®p) y químico (piFLOW®i).

Póngase en contacto con nosotros para realizar una prueba de laboratorio de sus mercancías frágiles.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos