Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyector de vacío STX

Piab ofrece un eyector de vacío mejorado sin clapetas

Fecha 20/04/2017

El eyector de vacío STX sin clapetas es menos sensible a la suciedad y aumenta el rendimiento de liberación.

Taby, Suecia. Piab presenta una nueva tecnología patentada de eyector de vacío en dos fases que ofrece mejoras en la eficiencia, así como un aumento del rendimiento. El nuevo eyector STX se introdujo inicialmente como alternativa tecnológica a los generadores de vacío de la compañía piINLINE®plus y piSTAMP.

Desarrollada especialmente a nivel interno por los especialistas en eyectores de vacío de Piab, la tecnología STX ofrece una mejora de rendimiento en comparación con los eyectores de vacío de una sola fase, lo que permite una mejora de la eficiencia en términos de consumo de aire de entre un 10 y un 15 por ciento en comparación con los eyectores tradicionales de una sola fase.

“El diseño sin clapetas del nuevo eyector STX de dos fases lo hace altamente robusto y capaz de funcionar en entornos muy sucios y polvorientos. El eyector no tiene válvulas internas en las cuales pueda acumularse la suciedad y el polvo. Por supuesto, esto supone una gran ventaja para el mantenimiento de los sistemas automatizados de manipulación de vacío que funcionan en entornos industriales exigentes”, explica Joseph Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Inicialmente, la nueva tecnología de eyectores STX se ofrece como alternativa a la tecnología COAX® multifase altamente eficiente de Piab en dos de las líneas de generadores de la compañía, concretamente la plataforma configurable para generación de vacío descentralizada piINLINE®plus, que ofrece soluciones ideales especialmente para fabricantes de automóviles. Los generadores piINLINE®plus, diseñados especialmente para la automatización de talleres de prensa del sector de la automoción, disponen de puertos para aire comprimido y vacío en línea, y conectores a presión de ajuste rápido de diferentes diámetros. Además, los eyectores Piab son ultraligeros, lo que permite su montaje directamente en la manguera, cerca del punto de succión. El alcance de la nueva tecnología STX se ampliará en un futuro para incluir también otras líneas y aplicaciones de generadores.

La nueva tecnología de eyectores de vacío STX de Piab también ofrece un impulso al mecanismo integrado y de rápido rendimiento Exhaust Block Release (EBR) utilizado en los generadores de vacío piINLINE®plus.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos