Fecha 20/07/2016
La función de control añadida en el eyector de vacío piCOMPACT®23 pone fin a la molesta e indeseada autoadherencia.
Taby, Suecia. Con la introducción de una nueva función de control como extra opcional añadido a su plataforma "todo en uno" de eyectores de vacío de calidad superior piCOMPACT®23, Piab ofrece a los clientes una solución al problema de la autoadherencia. La función patentada de control de autoadherencia (Self-Adhesion Control, SAC) es una de una serie de funciones opcionales añadidas recientemente a piCOMPACT®23.
Un problema molesto pero habitual que afecta tanto a los robots como a los equipos de elevación manual, especialmente durante la colocación inicial de las ventosas, la autoadherencia, aumenta el riesgo de que objetos como son planchas de metal o vidrio se desprendan accidentalmente y provoquen daños irreparables en productos o lesiones personales al personal que los manipula.
“Puede producirse una acumulación de vacío en las ventosas cuando se comprimen por el peso de un dispositivo de elevación, incluso antes de que se encienda el eyector. Por ejemplo, esto puede suceder cuando las ventosas de auxiliares de elevación ergonómicos se colocan sobre un objeto”, explica Joseph Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.
La exclusiva función de SAC de Piab reconoce y elimina de manera inteligente cualquier vacío creado en las ventosas cuando piCOMPACT®23 no está activado. Automáticamente se liberan unos breves chorros de aire para evitar cualquier vacío no deseado que, de permanecer intacto, podría provocar autoadherencia a los objetos.
“La opción de incluir control de autoadherencia en los sistemas eyectores permite a nuestros clientes asegurarse de que estos siempre funcionen de forma perfecta y segura. La función de SAC es exclusiva de piCOMPACT®23 y es una de una serie de funciones que prometen el mejor rendimiento posible en cualquier aplicación”, explica Josef Karbassi.
piCOMPACT®23 es una plataforma "todo en uno" de eyectores apilable, en que hasta cuatro unidades pueden compartir el mismo colector y conexiones neumáticas, como una presión de alimentación y escape comunes. Un diseño de unidad dividida, que separa el eyector de la unidad de control, ofrece mayor flexibilidad, especialmente en lugares con espacio limitado o para minimizar el peso que transportan los brazos de los robots.
Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com