Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más
Fecha 11/06/2013
Facilita la instalación de ventosas en perfil extruido
Piab, un proveedor lider de tecnología de vacío industrial, lanza una línea de elementos de montaje que ofrece al usuario una forma fácil de instalar ventosas y accesorios en la posición correcta de trabajo sin la necesidad de costosos tiempos de ingeniería o abastecimiento de otro proveedor.
El programa completo consta de soportes de montaje, ajustadores de altura, compensadores de nivel y extensiones de ventosas. Las piezas están diseñadas para ajustarse entre sí para diferentes tamaños y aplicaciones.
Los soportes de montaje están hechos de acero y se pueden montar en perfiles de aluminio extruidos. Se pueden ajustar de manera horizontal (dirección x) y se bloquean contra el perfil extruido con dos tornillos incluidos. Hay dos longitudes disponibles.
Los ajustadores de altura tienen una rosca exterior larga con dimensiones, que se emplea para ajustar la posición de la ventosa hacia arriba y hacia abajo (dirección y). Ajustando las dos tuercas, el ajustador de altura se sujeta al soporte de montaje. Los ajustadores de altura están huecos y cuentan con un canal de aire/vacío interno.
Si es necesario prolongar en vertical la posición de la ventosa (dirección y), se puede utilizar una extensión de la misma al ajustador de la altura o al compensador de nivel. Por supuesto, están huecas y tienen un canal de aire/vacío.
Los compensadores de nivel facilitan la manipulación de vacío de objetos con alturas diferentes y una carrera extra larga, disponible para todos los tamaños, aumenta la posibilidad de manipular las piezas con geometrías que supongan un reto.
Las piezas se montan con facilidad en varios sistemas de perfiles extruidos estándar, no son sólo aptas para una única marca de perfiles. Todas las piezas de la misma categoría-tamaño se ajustan perfectamente entre sí, creando un "kit de montaje" fácil de usar, compacto y flexible/ajustable para el montaje de ventosas. Los soportes de montaje de acero, distribuyen las fuerzas dinámicas en el tiempo mejor que los soportes de aluminio, de tal manera que aumentan la fiabilidad y la precisión de las garras. La posición de la llave hexagonal en los ajustadores de altura y las extensiones de las ventosas, evita la rotación mientras se conecta a puertos de vacío facilitando la instalación.
Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.
Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com