Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piGRIP - la primera ventosa configurable de Piab

Con la primera ventosa configurable de Piab, los fabricantes de productos plásticos ahora pueden obtener un control sobre la productividad

Fecha 22/09/2010

La nueva piGRIP® ofrece ahorro de energía y de costos

Piab, un proveedor líder en la tecnología del vacío industrial, lanza su nueva ventosa piGRIP®, la primera ventosa configurable en el mercado. La nueva piGRIP® permite que los fabricantes escojan la combinación ideal de labio y fuelle para que las líneas de producción puedan manipular productos plásticos a velocidades sin precedente, logrando al mismo tiempo ahorros de energía. 

Disponible en una amplia gama de labios, fuelles y conexiones independientes de tamaños que van desde 25 hasta 77 mm, la nueva ventosa piGRIP® puede personalizarse para miles de aplicaciones, logrando una total flexibilidad operacional. Mientras garras tradicionales sólo se pueden usar en aplicaciones selectas, la piGRIP® se puede configurar para satisfacer requisitos individuales de agarre, elevación y altura, en la manipulación de una gran variedad de productos, y para que trabaje con un buen número de robots y máquinas en aplicaciones de manipulación automática con ventosas y operaciones de "pick-and-place", tales como moldeo por inyección automático.  La piGRIP® se puede usar con máquinas nuevas, como también se puede adaptar a sistemas ya existentes. 

La eficiencia general de la línea, se mejora con el agarre superior de la ventosa piGRIP® que permite mayores velocidades a los robots. Este poderoso agarre es posible gracias a la variedad de opciones de labios disponibles con la piGRIP®, que permite a los fabricantes escoger el grado de dureza o suavidad deseados para obtener un sellado óptimo. Por ejemplo, los labios flexibles ofrecen una mayor capacidad de sellado cuando se trabaja con materiales de superficies con pérdidas y porosos, en tanto que los labios de espuma son ideales para productos de difícil manipulación con superficies de textura gruesa.

Con la piGRIP®, se puede seleccionar la combinación ideal de labio y fuelle de manera que los fabricantes de productos plásticos no se vean forzados a escoger entre agarre o velocidad del robot, situación frecuente con unidades de ventosas en las que un solo tamaño le sirve a todo. Todos los fuelles de Piab tienen un diseño de pared delgada patentado que asegura se puedan obtener contracciones y retornos más rápidos, permitiendo más altas fuerzas de elevación si se compara con ventosas tradicionales del mismo tamaño. Con esta capacidad de manejar aceleraciones más rápidas y más altas velocidades de elevación, las máquinas pueden trabajar a mayores velocidades, lo que lleva a ciclos de producción más cortos y a un aumento en la productividad general.

La ventosa piGRIP® está fabricada con materiales que pueden usarse en aplicaciones de alta temperatura, hasta 120°C, tales como moldeo de plásticos por inyección. Al estar compuesta de materiales libres de silicona y de sustancias que impiden el humedecimiento de la pintura (PWIS), la ventosa también es apta para procesos automáticos de revestimiento y pintura. Esto permite que se puedan pintar los productos después del proceso de moldeo sin que exista el peligro de marcas en la superficie del plástico.

La nueva ventosa configurable también contribuye con beneficios de sostenibilidad.  La piGRIP®, ofrece un 20 a 50% más fuerza de elevación que otras ventosas de tamaño similar, lo cual reduce el consumo de energía y ahorra en costos. La piGRIP® además ofrece materiales 100% reciclables y separables, los cuales una vez la ventosa es reciclada, se pueden utilizar para el mismo fin o para un sin número de otros usos.  Al reducir los desperdicios se contribuye a un programa de manejo de desechos favorable al medio ambiente.

“Debido a una creciente toma de conciencia a nivel mundial sobre temas ambientales, los fabricantes buscan soluciones que ofrezcan tanto óptimo desempeño como eficiencia en el uso de la energía,” dijo Ed McGovern, Vicepresidente de ventas y desarrollo de negocios para Piab Norteamérica. “La nueva y revolucionaria piGRIP®  marca un nuevo paso en la tecnología del vacío al ser el primer concepto de ventosa completamente configurable en el mercado. Este fascinante desarrollo nos permite ayudar a los fabricantes a que optimicen sus líneas de producción, al mismo tiempo que contribuyen a lograr un mundo sostenible.”

Esta novedosa ventosa está siendo exhibida en varias exposiciones internacionales del ramo en toda Europa, Norteamérica y Asia durante el otoño de 2010. Para obtener más información, por favor visite Ferias.

Acerca de Piab

Establecida en 1951, Piab diseña soluciones innovadoras para el vacío que mejoran la eficiencia en la energía, la productividad y el entorno de trabajo de los usuarios del vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable de muchos de los fabricantes más grandes del mundo, Piab desarrolla y produce una línea completa de bombas de vacío, accesorios de vacío, correas transportadoras al vacío y ventosas para una gran variedad de procesos de manipulación automatizada de materiales y de fabricación automatizada. Piab utiliza COAX®, una dimensión completamente nueva en la tecnología del vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos COAX® son más pequeños, más eficientes en el uso de energía, y más confiables que eyectores tradicionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto permite el diseño flexible y modular de sistemas de vacío. Piab es una organización global con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países. Sus oficinas principales están en Suecia.

Para mayor información

Josef Karbassi, Vice President Marketing and Communication
Tel: +46 (0) 8 630 25 98
E-mail: josef.karbassi@piab.com 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos