Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab's Vaculex® vacuum lifter for barrels and kegs

El elevador por vacío ergonómico de Piab Vaculex® ayuda a aumentar la productividad en las fábricas de cerveza y protege las espaldas.

Fecha 21/02/2018

El elevador por vacío ergonómico de Piab Vaculex® ayuda a aumentar la productividad en las fábricas de cerveza y protege las espaldas.

Taby, Suecia - Las micro-cervecerías, un negocio emergente, en el cual hay trabajos manuales pesados para el a menudo muy limitado número de personal. Son necesarias dos personas para levantar y girar un barril y una carretilla elevadora para apilar los barriles listos para la entrega. El resultado: un riesgo elevado de lesiones por tensión y costosas inversiones en maquinaria.

Una solución de manipulación de barriles accionada por vacío puede cambiarlo. Con la promesa de que las cervecerías de todos los tamaños sean lugares de trabajo más productivos y ergonómicos, Vaculex® VL levanta, gira y apila toneles o barriles pesados y voluminosos en un solo movimiento. Permite que partes del proceso sean realizadas por un solo miembro del personal y sin necesidad de carretilla elevadora.

Indicado para la manipulación de barriles medios (50-60 litros), el ergonómico sistema Vaculex VL® ha sido desarrollado específicamente para la industria cervecera. Alimentado por una bomba de vacío eléctrica, Vaculex® VL levanta cualquier barril, y permite a los trabajadores maniobrarlos y transferirlos con facilidad y sin temor a sufrir lesiones por esfuerzo o repetitivas. Al permitir que los procedimientos se lleven a cabo en áreas con restricciones de espacio, Piab ofrece soluciones exclusivas y flexibles ahí donde la altura del techo o las zonas estrechas y confinadas con espacio de trabajo disponible limitado pueden ser un problema. Los sistemas de grúa de perfil bajo, monorrieles y brazos de fibra de carbono son ejemplos de cómo Piab proporciona a los usuarios respuestas innovadoras a entornos desafiantes.

Vaculex® VL, que ofrece un entorno de trabajo seguro y ergonómico, permite a las cervecerías operar de forma más eficiente. Por ejemplo, como los barriles suelen llenarse desde la parte inferior, deben girarse y levantarse durante el proceso, y luego elevarse para apilarlos. Con un peso de hasta 75 kg por unidad, se trata de un trabajo agotador incluso para dos trabajadores, aunque se convierte en una tarea fácil para un elevador ergonómico Vaculex® operado por un solo empleado de la cervecería.

Una gama completa de piezas de repuesto y accesorios útiles —como un práctico control remoto, una protección para la reducción del ruido y un sistema de ahorro de energía para apagar la bomba automáticamente durante los periodos de inactividad—, junto con un excelente servicio de posventa y mantenimiento, permiten a los clientes estar seguros de que trabajarán con facilidad antes, durante y después de la compra de una solución de elevación Vaculex®.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex®. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos