Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyector de vacío piCOMPACT®23 con válvula de bloqueo

La válvula de bloqueo actúa en caso de emergencia

Fecha 13/07/2016

La válvula de encendido/apagado biestable ofrecida como extra adicional para el eyector de vacío piCOMPACT®23 proporciona mayor seguridad.

Taby, Suecia. La válvula de encendido/apagado de vacío (bloqueo) biestable opcional es una de las funciones añadidas ofrecidas por Piab para la plataforma "todo en uno" de eyectores de vacío de calidad superior de la compañía, piCOMPACT®23. La válvula de encendido/apagado (bloqueo) biestable se ha desarrollado específicamente para el uso en sistemas propensos a sufrir paradas de emergencia o en aquellos que manipulan objetos de valor, delicados o pesados.

Diseñada para detenerse y mantener la fase final de procesamiento en caso de parada de emergencia, la válvula biestable proporciona mayor seguridad, con lo cual hace que los sistemas de manipulación sean más seguros tanto para los objetos como para el personal. La capacidad de retener los objetos tras una parada de emergencia ayuda a prevenir daños accidentales en los productos y lesiones personales al personal encargado de su manipulación.

“Estamos orgullosos de presentar esta válvula de bloqueo como un mecanismo de seguridad adicional opcional en nuestra plataforma de generadores de vacío piCOMPACT®23”, declara Joseph Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

“Junto con otras funciones opcionales añadidas recientemente a piCOMPACT23, nos permite ofrecer un conjunto de funciones realmente óptimas que darán a nuestros clientes la oportunidad de lograr el mejor rendimiento posible junto con un funcionamiento seguro en cualquier aplicación”, añade.

Además, la válvula de encendido/apagado biestable especialmente diseñada puede utilizarse junto con las opciones de ahorro energético ofrecidas también para la integración en piCOMPACT®23, como la función ES y la función de soplado amplificado patentada que garantiza un soplado más eficiente y de mayor ahorro energético, que permite unos ciclos de producción más rápidos y la función de soplado inteligente (Intelligent Blow-off, IBO) patentada, que apaga automáticamente el soplado cuando ya no hay vacío.

Acerca de Piab  

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones

Tel: +46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos