Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piPUMP23 versions

La nueva piPUMP ofrece vacío sin extras

Fecha 21/11/2017

La piPUMP 23 es una versión sin extras del principal eyector de vacío piCOMPACT®.

Taby, Suecia - Piab presenta piPUMP 23, una potente bomba de vacío destinada a procedimientos industriales automatizados en los que se manipulan, por ejemplo, embalajes, chapas metálicas y productos de madera. La nueva bomba de vacío ofrece el mismo alto nivel de rendimiento de eyección y eficiencia energética que la piCOMPACT®23, el generador de vacío todo en uno más conocido de la compañía. No obstante, no se incluyen los controles integrados avanzados y características adicionales de piCOMPACT®23, por lo que resulta una bomba de vacío considerablemente más asequible para clientes que no requieren estas funciones especializadas.

La piPUMP 23, totalmente configurable, está disponible con uno o dos cartuchos eyectores de vacío multifase COAX® SX12/SX42, y se puede suministrar con o sin filtros limpiables y reemplazables en dos tamaños opcionales. La bomba se puede configurar para hasta tres conexiones de vacío, por lo que es apta para una amplia variedad de aplicaciones y entornos industriales.

Conserva de la plataforma piCOMPACT® la función patentada de Piab de purga amplificada (ABO), por lo que se obtiene una purga más eficiente, potente y rentable desde un punto de vista energético. Al cerrar la vía de flujo de los eyectores durante la purga, la función ABO garantiza que el 100% del aire comprimido se canalice a través de las ventosas durante la purga, lo cual proporciona una liberación muy fuerte y eficiente, que a su vez permite acelerar los ciclos de producción. Esta función también es útil para las ventosas de aspiración flotantes durante su colocación, por ejemplo, en dispositivos auxiliares de elevación ergonómicos. Además, los clientes pueden encontrar esta función muy práctica al limpiar las ventosas en entornos polvorientos.

Simplificado y directo, piPUMP 23 es un generador de vacío potente, fácil de integrar e instalar en sistemas de manipulación por vacío, por ejemplo, para paletizar cajas y para cargar, clasificar y transportar productos de chapa y madera.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos