Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa con bomba de vacío piGRIP®

Punto de aspiración instantáneo con COAX® en piGRIP®

Fecha 03/06/2013

Tiempo de respuesta breve con una bomba de vacío descentralizada dentro de un equipamiento.

Piab, un proveedor líder de tecnología de vacío industrial, ofrece su tecnología COAX® patentada en una nueva unidad de vacío descentralizada llamada COAX® en piGRIP®. COAX® es la tecnología de eyectores con más eficiencia energética basada en un concepto de varias etapas para crear vacío con aire comprimido.

COAX® en piGRIP® descentralizado, es ideal para aplicaciones de vacío muy exigentes (fugas o alta velocidad) en las que se deban mover piezas/objetos de menor tamaño. Algunos ejemplos son la manipulación o la apertura de bolsas y la manipulación, así como la paletización de cajas pequeñas. Las aplicaciones pueden encontrarse sobre todo en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y del consumo.

Los sistemas de vacío para la manipulación/sujeción de materiales con ventosas pueden ser descentralizados o centralizados. Un sistema de vacío descentralizado, es aquel en el que el vacío se genera de forma independiente para cada ventosa en el punto de uso. Los sistemas descentralizados presentan algunas ventajas importantes, por ejemplo: respuesta rápida, liberación rápida de objetos, alta seguridad del sistema (sin fugas) y gran eficiencia energética gracias a la ausencia de pérdidas en el caudal de vacío.

Se puede configurar una amplia gama de ventosas en el programa piGRIP®  para cumplir con las necesidades de aplicación específicas. Las unidades configuradas se pueden montar en sistemas de perfiles extruidos estándar, gracias a los kits de montaje de perfiles.  Una altura de construcción total baja (ventosas empotradas) y la posibilidad de montar en diferentes direcciones, sirven para ahorrar espacio en un dispositivo de elevación.

Se pueden unir accesorios como, vacuostatos y válvulas de control de vaciado, a los puertos de vacío auxiliares situados en la unidad, con el fin de mejorar la productividad y la fiabilidad del sistema.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos