Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSAVE optimize

Mejore su eyector de vacío con piSAVE optimize y ahorre un 30-50% en costos de energía

Fecha 03/09/2012

Dispositivo totalmente neumático con una conexión simple para bombas de vacío accionadas por aire comprimido.

Piab, un proveedor líder de tecnología de vacío industrial, presenta piSAVE optimize, un regulador de vacío controlado por presión proporcional. Un dispositivo completamente neumático, fácil de usar y fácil de instalar  - en realidad el regulador de presión de aire perfecto para las bombas accionadas por aire comprimido/eyectores! Por qué ajustar la presión de alimentación, cuando en su lugar se puede ajustar el nivel de vacío deseado, piSAVE optimize se encargará del resto. Está diseñado para conectarse de forma sencilla a cualquier bomba accionada por aire comprimido.

piSAVE optimize controla el nivel de vacío en el sistema. La presión de alimentación del aire comprimido a la bomba de vacío/eyector es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El nivel de vacío se mantiene constante de esta manera y el uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).

piSAVE optimize proporciona presión máxima de alimentación/caudal a la bomba de vacío, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse. Esto significa que no hay reducción de la cantidad de caudal inicial o de la velocidad en aplicaciones de manipulación. La unidad reacciona rápidamente a cambios en la presión de aire comprimido o a los cambios en el grado de fuga en el sistema de vacío, a fin de mantener el nivel de vacío establecido.

Disponible en dos versiones, como una unidad independiente con una conexión simple para cualquier bomba de vacío de aire comprimido, así como una versión click-on para las lineas de bombas de vacío piCLASSIC y CLASSIC de Piab, el nivel de vacío deseado se configura fácilmente mediante un botón ajuste de la unidad.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos