Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piGRIP® bag lip

Agarra, sujeta, acelera... como nunca antes

Fecha 01/12/2011

Nuevos labios para bolsas diseñados para manipular bolsas con y sin relieves, nueva incorporación para las ventosas piGRIP®.

Piab, un proveedor líder en tecnología de vacío industrial, presenta una variedad de nuevas piezas diseñadas específicamente para la ventosa piGRIP ®, la primera ventosa configurable en el mercado.

Disponible en tres diámetros, el nuevo Labio para Bolsa piGRIP® ha sido desarrollado para manejar diferentes tipos de bolsas de manera más eficaz que cualquier otra ventosa disponible en el mercado. Esta es claramente una ventosa excepcional con el propósito de manipular bolsas. El diseño especial del labio en combinación con la rigidez y resistencia del fuelle/cuerpo de piGRIP® permite velocidades y aceleraciones de manipulación de bolsas antes nunca visto en equipos automatizados para bolsas. Aparte de las habituales bolsas de plástico para alimentos secos (por ejemplo, patatas fritas), los nuevos Labios para Bolsa piGRIP® han sido diseñados para tener un excelente agarre en bolsas llenas de líquido, alimento secos/húmedos u otras sustancias. El material de los labios es aprobado por la FDA.

Con esta capacidad para manipular con aceleraciones mayores y velocidades de elevación más altas, las máquinas pueden funcionar a mayor velocidad, lo que conduce a ciclos de producción más cortos e incrementar principalmente la productividad. El mejor rendimiento de los labios para bolsas se obtiene con bajo nivel de vacío y un pequeño caudal de vacío, provocando así un ahorro de energía por el lado de la bomba.

Utilizando los nuevos Limitadores de Caudal de Piab para las ventosas piGRIP®, puede conseguir una operación fiable. Cuando se manipulan piezas no porosas de diferentes tamaños con un dispositivo de elevación, algunas veces las ventosas pueden perder el objeto provocando que la bomba trabaje más duro para reponer el caudal de aire perdido. El Limitador de Caudal reduce las fugas de caudal, ya que tiene un pequeño orificio que minimiza la fuga producida por una ventosa abierta sin perder la capacidad de manejar de forma segura y fiable las ventosas que aún están haciendo contacto.

Piab tiene a su disposición rácores con conexión rápida para las ventosas piGRIP ®. Estos permiten la reconversión de otras ventosas de conexión rápida de forma muy sencilla.

Siendo un producto configurable, la ventosa piGRIP® consiste en un labio, fuelles y un rácor por separado. La sección de fuelles ha añadido un fuelle de 6 pliegues extra largo, doblando la altura de las que actualmente se encuentran disponibles. Esta carrera extra larga permite el agarre de piezas en lugares estrechos y profundos, donde puede mejorar el trabajo realizado por un cilindro más caro. Los 6 fuelles están disponibles para todas las dimensiones de ventosas piGRIP®.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovativas soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa linea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimension en tecnología de vacío, en muchos de sus productos originales y soluciones. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más confiables que los ejectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Para más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos