Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR UpgradeKitConveyor

Alargar la vida útil de su transportador por vacío serie C de Piab

Fecha 25/03/2013

Actualización sencilla

Piab, un proveedor líder en la tecnología del vacío industrial, presenta un kit de actualización para sus transportadores por vacío de la serie C.

Esta es una sencilla actualización gracias a una interfaz estándar entre el transportador de la Serie C y el nuevo transportador piFLOW®p. La mejora consiste en el desarrollo de una nueva bomba de vacío COAX® llamada piPREMIUM, junto con una tapa, un tanque de choque y una válvula de control. La actualización sólo se encaja en el transportador de la serie C existente, sin necesidad de herramientas.

Los usuarios se benefician de lo último en tecnología de vacío COAX®, el diseño eficiente que ahorra costos de energía de aire comprimido. El ambiente de trabajo mejora con un nivel de ruido inferior gracias a un silenciador integrado. El tiempo de actividad se incrementa con un diseño de fácil mantenimiento debido a menos piezas internas, un punto de conexión. Sus características higiénicas, ofrece facilidad para desmontar y limpiar las piezas. Aparte de todos los nuevos beneficios técnicos que se adquieren con la actualización – todos los otros componentes pueden continuar siendo utilizados, lo que es económica y medioambientalmente beneficioso.

Con una baja inversión, el transportador será capaz de satisfacer las demandas futuras, añadiendo capacidad adicional con la nueva bomba modular piPREMIUM.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones que mejoran la eficacia energética, productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío alrededor del mundo. Como un socio confiable para muchos de los más grandes fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX®, son más pequeños, energéticamente más eficaces, más fiables que los eyectores convencionales y pueden ser integrados directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos