Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Garra de vacío de Piab Kenos® KVG con ventosas

Espuma técnica o ventosa para la garra de vacío

Fecha 19/12/2018

La nueva opción de configuración de ventosa amplía el alcance de las garras de vacío Kenos® KVG de Piab.

Taby, Suecia - La serie de garras de vacío Kenos® KVG de Piab se ha ampliado para incluir la opción de utilizar ventosas en lugar de la  espuma técnica estándar. Las populares garras de vacío pueden configurarse ahora con ventosas de la serie de ventosas flexibles y resistentes DURAFLEX® BX de Piab, así como de la serie Value Line® genérica.

"Esta nueva opción de ventosa para las garras de vacío Kenos® KVG ayudará a nuestros clientes a gestionar mejor ciertos materiales o artículos que pueden ser especialmente difíciles de agarrar. Está concebida como alternativa a la garra de espuma utilizada en los modelos estándar, y ampliará la gama de aplicaciones en las cuales pueden prestar servicio las garras de vacío Kenos® KVG", explica Josef Karbassi, Vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Mediante el uso de la tecnología de eyectores de vacío COAX® multietapa patentada por Piab para proporcionar una generación de vacío altamente eficiente, la serie de garras Kenos® KVG está diseñada para agarrar, levantar y manipular objetos de forma segura, con especial énfasis en los sectores del embalaje y el mobiliario. Los modelos estándar utilizan una espuma técnica fácilmente reemplazable que se amolda a los objetos para proporcionar un agarre fuerte independientemente de la forma o las dimensiones. Hay disponibles espumas con aprobación de la FDA, y el número y paso de agujeros así como el grosor de la espuma se pueden variar para adaptarse a diferentes aplicaciones.

"KVG con ventosas ofrece mayores ventajas en contextos en los que las superficies de los objetos pueden estar mojadas o sean resbaladizas. Las ventosas alternativas resisten mejor los desafíos planteados por la presencia de agua y aceite. En estas condiciones, y en general cuando la flexibilidad de la espuma no es necesaria, las ventosas serían más duraderas y ofrecerían una vida útil más larga", explica Josef Karbassi.

Las ventosas Value Line® de Piab ofrecen un buen rendimiento a un precio asequible para aplicaciones estándar/básicas. Las ventosas de forma plana-cóncava, con fuelles y con fuelles largos, y con labios largos y delgados para un buen sellado en superficies ligeramente onduladas, como el cartón ondulado, están disponibles en todo el mundo con entregas directas.

Las ventosas DURAFLEX® de la compañía combinan unos fuelles firmes con unos labios blandos y flexibles hechos de un material especialmente desarrollado que ofrece la elasticidad de la goma y la resistencia al desgaste del poliuretano, lo que las hace especialmente adecuadas para superficies desiguales y porosas.

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos