Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piSMART® vacuum ejector in industry 4

El eyector de vacío piSMART® es clave para las fábricas 4.0

Fecha 16/05/2018

Basada en IO-Link, la estrategia piSMART® de Piab ofrece una suave transición hacia una industria más inteligente.

Taby, Suecia - La respuesta de Piab al llamamiento de la Industria 4.0, piSMART®, hará que la compañía presente versiones más inteligentes y conectadas a la nube de sus productos de tecnología de vacío más avanzados. La tecnología genérica y de fieldbus independiente de entrada/salida IO-Link, disponible en la serie piCOMPACT® de eyectores de vacío todo en uno de gama alta de la compañía, es la clave para una suave transición a métodos de producción más inteligentes dirigidos a maximizar la productividad y la eficiencia energética.

Al ofrecer sistemas de control distribuidos en tiempo real con funciones de optimización automática para, por ejemplo, sistemas de alerta de fugas, IO-Link es un estándar abierto. Ello lo convierte en fieldbus y PLC (controlador lógico programable) neutro, que permite a un sistema maestro IO-Link actuar como pasarela para fieldbus como Ethernet, IP, profiNet, deviceNet, ethercat o Profibus. A diferencia de un sistema de bus convencional, en el que cada sensor, actuador o sistema maestro está conectado a un cable, un sistema maestro IO-Link puede proporcionar uno o varios puertos.

La adopción de IO-Link por parte de Piab fue el primer paso en la marcha hacia la Industria 4.0, ya que la tecnología garantiza la interoperabilidad entre diferentes dispositivos, independientemente del estándar tecnológico utilizado en el sistema en general. Además, al proporcionar una plataforma de comunicación y sensores integrados, IO-Link también permite una correcta transparencia de la información. En un siguiente paso, Piab se dedica ahora a agregar otro nivel de datos del sensor para ayudar a las herramientas de análisis utilizando "Big Data" (grandes volúmenes de datos) basados en la nube. Los productos piSMART® de la compañía ofrecerán un enlace a la nube y un acceso a demanda a enormes cantidades de datos de gran valor.

La interoperabilidad y la transparencia de la información son dos pilares importantes que sustentan la Industria 4.0, y el uso por parte de Piab de IO-Link en sus equipos de vacío es un testimonio del compromiso de la compañía con la cuarta revolución industrial. Con piSMART®, Piab refuerza su compromiso, equipando un creciente número de sus productos de tecnología de vacío más avanzados para las fábricas inteligentes del futuro.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2018 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos