Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab

Fecha 02/09/2019

El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

Taby, Suecia - Con un cambio seis veces más rápido, el transportador por vacío piFLOW®p SMART de Piab permite a los usuarios ahorrar tiempo al cambiar de un material a otro, lo cual aumenta la productividad de sus operaciones. El cambio que llevaría una hora en un transportador por vacío convencional requiere tan solo 10 minutos en el nuevo y exclusivo transportador por vacío de la compañía.

Pionero mundial, piFLOW®p SMART es un transportador por vacío auto-optimizable dirigido principalmente a sectores que manipulan materiales muy diversos y/o en los que deben realizarse cambios frecuentes. Esto hace que el transportador sea ideal para fabricantes de los sectores alimentario y farmacéutico, donde su pleno potencial de cambio tendrá un gran impacto, ahorrando tiempo y dinero.

Con cada nuevo ciclo de transporte, piFLOW®p SMART hará honor a su nombre, utilizando el aprendizaje automático para ajustar automáticamente el proceso mediante la configuración y la optimización de un flujo de materiales impecable, configurado a la velocidad correcta.

“Después de unos pocos ciclos, piFLOW®p SMART sabe con qué tipo de material está tratando y se ajustará automáticamente para optimizar la forma en que se transporta el material. Ya no es necesario que los operarios reajusten las configuraciones entre diferentes lotes de materiales. piFLOW®p SMART lo hará por usted con la máxima precisión que pueda ofrecer incluso el operario más experimentado”, explica Milan Bratt, Gerente de Productos de Transporte por Vacío.

piFLOW®p SMART es un sistema autónomo que ha sido diseñado para manipular una infinita variedad de polvos y gránulos diferentes. Unos sensores estratégicamente situados ayudan al sistema de autoajuste del transportador a controlar y ajustarse de acuerdo con las condiciones ambientales, como la temperatura y la humedad, que afectan a las propiedades del material transportado. Al ajustar automáticamente el aire de aporte, el transportador por vacío piFLOW®p SMART pone fin a la necesidad de realizar ajustes manuales en el punto de alimentación. El nivel de llenado también es controlado constantemente por dos sensores de nivel, que protegen frente a los daños en el filtro.

Al requerir tan solo un mantenimiento mínimo, piFLOW®p SMART es fácil de instalar, aprender a utilizar y hacer funcionar. Es la opción inteligente y el transportador definitivo para sectores que manipulan muchos materiales diferentes, y en los que, si se le da la oportunidad, el campeón de los cambios de Piab demostrará ser el promotor perfecto del rendimiento y la productividad.

 

 

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con casi 500 empleados y ventas por valor de 1.200 millones de coronas suecas en 2018, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Kajsa Blixth, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
Correo electrónico: kajsa.blixth@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos