Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Piab’s ergonomic Vaculex® lifter

Deje en manos de los elevadores Vaculex® la manipulación de los paquetes de comercio electrónico

Fecha 09/05/2018

Los elevadores ergonómicos Piab le ahorran el esfuerzo de manipular paquetes de cualquier tamaño.

Taby, Suecia -  La creciente popularidad de las compras por Internet ha significado que cada vez es necesario manipular un creciente número de paquetes de muy diversas formas y tamaños en los centros de recepción de pedidos, centros de distribución y terminales de operadores de paquetería. Los elevadores ergonómicos Vaculex® de Piab ofrecen excelentes soluciones de manipulación semiautomatizadas que ahorran el esfuerzo al personal de estas unidades o almacenes. La flexibilidad y adaptabilidad de los elevadores por vacío permiten a los trabajadores manipular los paquetes sin esfuerzo, reduciendo los riesgos asociados con la manipulación manual, como el dolor y las lesiones en la columna vertebral, la espalda o los hombros, y las lesiones por tensión repetitiva.

Con un crecimiento a una tasa anual de alrededor del 20 por ciento, está previsto que las ventas del comercio electrónico minorista representen casi el 15 por ciento del total mundial de gasto minorista en 2020, una cuota valorada en alrededor de 4 billones de dólares. Dichas previsiones implican muchos millones de paquetes procedentes del comercio electrónico de diferentes tamaños, formas y pesos. A menudo cargados como carga suelta en camiones, remolques, contenedores o compartimientos de carga aérea, los paquetes pueden acabar siendo recogidos y clasificados en jaulas o palés varias veces antes de llegar a sus destinos finales.

“Para nosotros es un gran placer dar apoyo a los esfuerzos del sector de la logística y la distribución por reducir los riesgos asociados con la manipulación manual. Las soluciones flexibles de Piab van a dar solución a la mayoría de las aplicaciones del centro, desde la carga y la descarga hasta la recolocación en cajas y las devoluciones”, explica David Collins, Vicepresidente de la División de Manipulación Ergonómica de Piab.

Los elevadores Vaculex®, que permiten mejoras en la eficiencia, elevan la productividad de las cadenas de logística garantizando un flujo adecuado en los procedimientos de manipulación, a la vez que limitan los daños en los paquetes que podrían influir en la satisfacción del cliente minorista. Los elevadores ergonómicos pueden montarse en los extremos de los transportadores telescópicos ligeros, ofrecidos como accesorios opcionales. Vaculex® también ofrece soluciones flexibles y exclusivas ahí donde los espacios estrechos y reducidos con poca altura de techo y espacio de trabajo limitado pueden ser un problema.

Una gama completa de recambios y accesorios útiles, como un práctico control remoto, una protección para la reducción del ruido y un sistema de ahorro de energía para apagar la bomba automáticamente durante los periodos de inactividad, junto con un excelente servicio de posventa y mantenimiento, permiten a los clientes estar seguros de que trabajarán con facilidad antes, durante y después de la compra de una solución de elevación ergonómica Vaculex® de Piab.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidenta de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos