Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PR piFLOWt Food

Transporte suave y seguro de alimentos delicados

Fecha 22/02/2017

Un control de flujo revolucionario garantiza un transporte delicado mediante el transportador Piab para sus productos frágiles.

Taby, Suecia - Resolver con éxito los problemas de utilizar la tecnología de vacío para transportar las delicias de la industria alimentaria, tales como nueces, semillas, frijoles, dulces, así como tabletas y cápsulas de nutracéuticos, el transportador piFLOW®t  de Piab, dedicado a la manipulación suave de productos e ingredientes delicados. Prometiendo revolucionar el manejo automatizado de mercancías frágiles, el piFLOW®t presenta una nueva tecnología con características innovadoras (patente pendiente).

"Una entrada controlada y guiada a baja velocidad en el transportador y la eliminación de todos los bordes afilados son las claves de nuestro éxito, asegurando que los productos se manejan con mucho cuidado en nuestros transportadores. No habrá más dulces astillados en las plantas con piFLOW®t ", afirma Jarno Tahvanainen, Vicepresidente de la división de Manejo de Materiales de Piab.

Adecuado para transportar hasta cuatro millones de artículos por hora, el transportador piFLOW®t puede utilizarse para transportar cualquier producto frágil dentro de una planta de procesamiento. Para la industria alimentaria esto permite el manejo seguro de, por ejemplo, dulces recubiertos, caramelos, granos de café tostados, nueces enteras y tabletas nutracéuticas.

Eliminando el uso de equipos estándar inadecuados y procedimientos manuales alternativos, a menudo contradictorios, piFLOW®t transferirá con seguridad ingredientes y productos entre las diversas unidades de procesamiento, tales como prensas para tabletas, tambores de recubrimiento y líneas de envasado, evitando todos los riesgos de daños.

En el núcleo del piFLOW®t está el patentado piGENTLE® una tecnología innovadora (patente pendiente) que mantiene un flujo suave regulando la presión de alimentación de la bomba, asegurando que los ingredientes o productos frágiles se manejan con la mayor delicadeza posible. PiFLOW®t es una extensión a la gama popular y de alta calidad de los transportadores piFLOW® para materiales en polvo y a granel de Piab y está especialmente desarrollado para cumplir con las estrictas exigencias de seguridad operacional e higiene dentro de las industrias alimentaria (piFLOW®f), farmacéutica (piFLOW® P) y química (piFLOW®i).

Contáctenos para realizar una prueba de laboratorio de sus productos frágiles.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos