Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Sistema Vaculex manipulando una puerta

Con Vaculex® manipule puertas sin esfuerzo

Fecha 22/08/2018

Utilice los elevadores Vaculex® para levantar, sostener y manipular puertas ergonómicamente durante su fabricación o en el almacén.

Taby, Suecia - Un sector de la construcción en auge necesita puertas, y los elevadores ergonómicos Vaculex® de Piab ofrecen soluciones perfectas para entornos tanto de producción como de almacén. Es importante señalar que los elevadores también ofrecen unas condiciones de trabajo seguras y ergonómicas al personal de la fábrica o del almacén. Los elevadores Vaculex® ofrecen una manipulación sin esfuerzo de todo tipo de puertas en una amplia variedad de situaciones de producción o montaje. Los elevadores semiautomáticos se han diseñado para manipular incluso las puertas cortafuego más pesadas, que a menudo superan los 75 kg.

“Los fabricantes de puertas se benefician de los elevadores ergonómicos Vaculex® de Piab desde hace años. Desde la carga y la descarga de máquinas CNC en áreas de inspección, podemos dar respuesta a los retos que supone la elevación y el giro de puertas pesadas, garantizando beneficios tanto para las empresas como para sus operarios”, afirma David Collins, Vicepresidente de la División de Manipulación Ergonómica de Piab.

Los modelos Vaculex® TP y VL son elevadores por vacío flexibles que pueden adaptarse para ajustarse perfectamente a una amplia variedad de diseños de puertas y procesos de fabricación diferentes. La gama Vaculex® de componentes estándar puede utilizarse para crear soluciones para la elevación, inclinación y giro de puertas, y para su colocación en unidades prefabricadas. Los elevadores por vacío pueden configurarse para sostener la puerta con seguridad en cualquier punto o posición predeterminados, como de lado, desde arriba o desde abajo.

Los elevadores ergonómicos Vaculex® se han diseñado para relevar a los trabajadores de las tareas más duras, reduciendo los riesgos asociados con la manipulación manual, como el dolor y las lesiones en la columna vertebral, la espalda o los hombros, y las lesiones por tensión repetitiva. Al permitir que los procedimientos se lleven a cabo en áreas con restricciones de espacio, los elevadores ofrecen soluciones exclusivas y flexibles ahí donde la altura del techo o las zonas estrechas y confinadas con espacio de trabajo limitado pueden ser un problema. Los elevadores Vaculex® también permiten mejoras en la eficiencia, aumentando la productividad de la planta al permitir un buen flujo en los procedimientos de manipulación, y garantizando la elevada calidad de los productos gracias a la limitación de los daños.

Una gama completa de recambios y accesorios útiles, como un práctico control remoto, una protección para la reducción del ruido y un sistema de ahorro de energía para apagar la bomba automáticamente durante los periodos de inactividad, junto con un excelente servicio de posventa y mantenimiento, permiten a los clientes estar seguros de que trabajarán con facilidad antes, durante y después de la compra de una solución de elevación ergonómica Vaculex® de Piab.

Acerca de Piab

Piab proporciona soluciones inteligentes para el mundo automatizado y ayuda a miles de usuarios finales y fabricantes de maquinaria de sectores como la logística en comercio electrónico, alimentación, farmacéutica, automoción y otros sectores manufactureros a mejorar la eficiencia energética, la productividad y los entornos de trabajo. Con 430 empleados y ventas por valor de 1.000 millones de coronas suecas en 2017, Piab es una organización internacional que presta servicio a clientes de casi 70 países con toda una red de filiales y distribuidores. Aprovechando el continuo desarrollo tecnológico en automatización y robótica, y dirigiéndose a geografías y segmentos de alto crecimiento, Piab tiene como visión convertirse en líder mundial en soluciones de agarre y movilidad.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos