Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Eyector de vacío piCOMPACT®23 con soplado amplificado

El soplado amplificado aumenta la eficiencia energética

Fecha 06/07/2016

Las funciones de soplado mejoradas e inteligentes hacen que el eyector de vacío piCOMPACT®23 sea energéticamente más eficiente.

Taby, Suecia. La plataforma generadora de vacío "todo en uno" de calidad superior de Piab, piCOMPACT®23, se ofrece ahora con una gama impresionante de funciones añadidas exclusivas y patentadas. Cabe destacar de entre todas ellas, dos funciones de soplado únicas y especialmente desarrolladas, que ofrecen a los clientes una generación de vacío óptima y energéticamente eficiente para cada aplicación.

La válvula integrada y patentada de la función exclusiva de Piab de soplado amplificado garantiza un soplado más eficiente, potente y que favorece el ahorro energético, lo cual permite unos ciclos de producción más rápidos. También se puede utilizar para la flotación de las ventosas durante su colocación, por ejemplo, en auxiliares de elevación ergonómicos. Además, los clientes pueden encontrar esta función muy práctica al limpiar las ventosas en entornos polvorientos.

El segundo mecanismo de soplado nuevo y exclusivo de Piab es la función de soplado inteligente (Intelligent Blow-off, IBO), que apaga automáticamente el soplado cuando ya no hay vacío. De este modo, ofrece la oportunidad de seguir ahorrando energía.

“Tanto el soplado amplificado como IBO se han diseñado para aumentar el rendimiento del generador en cuanto a eficiencia energética. Y ambas funciones son exclusivas de piCOMPACT®23, lo que significa que podemos ofrecer una plataforma "todo en uno" de eyectores de vacío verdaderamente eficiente desde un punto de vista energético, lo cual puede significar una diferencia real en los presupuestos energéticos de nuestros clientes, a la vez que sigue ofreciendo el mejor rendimiento posible en cualquier aplicación”, comenta Joseph Karbassi, vicepresidente de la División de Automatización de Piab.

Además, las funciones de soplado son compatibles con otras funciones adicionales ofrecidas como extras opcionales para piCOMPACT®23, como las válvulas de encendido/apagado (enclavamiento) biestables que pueden utilizarse en sistemas propensos a sufrir paradas de emergencia o en aquellos que manipulan objetos de valor y también la función patentada de control de autoadherencia (Self-Adhesion Control, SAC), que de manera inteligente reconoce y elimina cualquier vacío creado en las ventosas cuando el eyector no está activado.

Acerca de Piab  

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente de Marketing y Comunicaciones

Tel: +46 (0) 8 630 25 74

E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos