Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piFLOW®p y piFLOW®t vacuum conveyors

Los transportadores para la industria farmacéutica cumplen con las normas del sector

Fecha 17/08/2016

Los transportadores por vacío piFLOW®p y piFLOW®t se fabrican de acuerdo con las necesidades del cliente para satisfacer las exigencias de los productores farmacéuticos.

Taby, Suecia – Los transportadores especiales para la industria farmacéutica piFLOW®p y piFLOW®t de Piab ofrecen soluciones a medida para la industria farmacéutica. El transportador piFLOW®p para materiales en polvo y a granel, y el piFLOW®t, exclusivo para el transporte de tabletas, están diseñados para adaptarse perfectamente a las estrictas exigencias en materia de seguridad operacional e higiene de la industria farmacéutica.

Ya sea que se utilicen para reemplazar equipos de transporte estándar inadecuados o procedimientos con uso intensivo de mano de obra, los transportadores por vacío de última generación piFLOW®p y piFLOW®t asegurarán una gran mejora en la productividad de la planta. Los materiales empleados en la construcción de los transportadores de PIAB cumplen con las últimas normas de calidad alimentaria y farmacéutica de la UE y Estados Unidos. La avanzada tecnología de estos equipos garantiza el transporte de grandes volúmenes de material en polvo o a granel, o de tabletas o cápsulas, sin pérdida de producto.

Capaz de transferir hasta cuatro millones de tabletas por hora entre unidades de procesamiento como prensas de tabletas, tambores de recubrimiento y líneas de envasado, el transportador piFLOW®t no tiene bordes afilados, lo cual asegura que las tabletas o cápsulas más delicadas permanecerán intactas. La innovadora tecnología piGENTLE® de Piab (patente en trámite) mantiene un flujo suave de tabletas o cápsulas mediante la regulación de la presión de la alimentación de la bomba, garantizando así la seguridad de los productos.

Para llevar al máximo la seguridad del personal de procesamiento, Piab dispone de las versiones ATEX, aprobadas para polvo y gas, de sus transportadores piFLOW®t y piFLOW®p, en las que todas las piezas de plástico o de caucho, incluso filtros y sellos, están construidas en caucho de nitrilo butadieno antiestático (NBR).

Además, los filtros de aire secundario de reciente introducción aseguran que no haya ingredientes clínicamente activos que puedan escapar hacia la atmósfera de la planta industrial para así garantizar un entorno de trabajo seguro. Los filtros estériles de penetración de aire ultra baja (ULPA, clase U15-17) de Piab proporcionan una filtración de mejor calidad que los filtros de aire de alta eficiencia (HEPA) y se ofrecen como accesorios estándar para las series piFLOW®p y piFLOW®t.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrolla y fabrica una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética, son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío En 2016, Piab completó dos adquisiciones estratégicas importantes, Kenos y Vaculex. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 70 países. Tiene su sede en Suecia.

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vicepresidente de Marketing y Gerente de Comunicaciones
+46 (0) 8 630 25 74
Correo electrónico:hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos