Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piPUMP

Eficiencia e instalación fácil en un formato sencillo – piPUMP

Fecha 16/06/2014

Bomba de vacío diseñada para recoger y colocar piezas pequeñas

Piab, un proveedor líder de tecnología de vacío industrial, ofrece su tecnología COAX®  patentada en un nuevo eyector de pequeño tamaño llamado piPUMP MICRO. COAX® es la tecnología de eyectores con más eficiencia energética basada en un concepto de varias etapas para crear vacío con aire comprimido.

piPUMP MICRO es realmente fácil de comprar, montar y usar. Una cómoda herramienta de configuración en el sitio web de Piab, www.piab.com, permite al usuario la selección de las características de vacío, junto con unas pocas opciones para filtración y conexiones.

piPUMP se puede utilizar para sistemas centralizados pequeños, pero quizás es aún más apto para sistemas semidescentralizados, es decir, unas pocas unidades que crean vacío soportando cada una de ellas unas ventosas pequeñas. Gracias a su bajísimo peso y a sus pequeñas dimensiones, también puede emplearse como eyector completamente descentralizado, por ejemplo en un robot Delta.

El tamaño compacto de la unidad proporciona flexibilidad en el montaje y uso. La instalación es muy sencilla con las conexiones push-in y la alimentación común del aire comprimido, sin tener en cuenta el número de unidades seleccionadas. El escape central permite alejar el escape en entornos de sala limpia.

Debido a que los cartuchos COAX® son hasta dos veces más rápidos que otros cartuchos y proporcionan tres veces más caudal que un eyector convencional, con el mismo consumo de aire, el piPUMP MICRO es capaz de ofrecer un alto rendimiento incluso a presiones de alimentación bajas o fluctuantes (0,1-0,6 MPa). Además, las unidades de vacío piPUMP MICRO comienzan a producir vacío inmediatamente cuando se activa la válvula de presión, utilizando al máximo el aire comprimido y consumiendo notablemente menos energía que las bombas de vacío tradicionales.

Acerca de Piab

Fundada en 1951, Piab diseña innovadoras soluciones de vacío que mejoran la eficiencia energética, la productividad y el ambiente de trabajo de los usuarios de vacío en todo el mundo. Como socio de confianza para muchos de los mayores fabricantes del mundo, Piab ha desarrollado y fabricado una completa línea de bombas de vacío, accesorios de vacío, transportadores por vacío y ventosas para una serie de manipulaciones automatizadas de material y procesos de automatización industrial. Piab utiliza COAX®, la nueva dimensión en tecnología de vacío, en muchos de sus productos y soluciones originales. Los cartuchos de vacío COAX® son más pequeños, tienen una mayor eficiencia energética y son más fiables que los eyectores convencionales y pueden integrarse directamente en la maquinaria. Esto se consigue gracias a un diseño flexible y modular del sistema de vacío. Piab es una organización mundial con subsidiarias y distribuidores en más de 50 países, con sede en Suecia. 

Más información

Häla El Sheemy Washbrook, Vice Presidente Marketing y Comunicación 
Tel: +46 (0) 8 630 25 74
E-mail: hala.e.washbrook@piab.com

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos