Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más
Fecha 20/01/2014
piPREMIUM 600-1600 is a line extension of the previous piPREMIUM family which has been available in size 100-400. The target for the extension is the food and pharma industries who need higher capacity.
Al igual que con las otras bombas piPREMIUM esta está equipada con cartuchos COAX®, que es la manera más energéticamente eficiente para producir vacío. La bomba está diseñada para un servicio y cambio rápido, ya que está conectado al cuerpo transportador sólo con una conexión de TC. El bloque de conexión, con todas las interfaces externas a la bomba, se quita fácilmente con dos tornillos. Una vez que la bomba se desconecta del cuerpo, es fácil de quitar el módulo de soporte COAX ® para limpieza o cambio rápido. El silenciador está integrado en el cuerpo de la bomba y el escape está diseñado para la conexión de una manguera si es que existe la necesidad de llevar lejos el aire de escape.
Hoja técnica piPREMIUM 600 & 800
piFLOW®p transportadores por vacío
Nota de prensa