Evolving ourselves, y también la web. ¡Estamos emocionados por decirte que ya puedes probar nuestra nueva web beta! Seguro que podemos mejorar y para ello te agradeceríamos que nos dieras feedback compartiendo tus comentarios con nosotros.

¡Llévame al nuevo sitio web!

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piFLOWp Smart

ECU-15S piFLOW®p Smart

Fecha 01/09/2020

Piab sigue desarrollando software para el piFLOW®p SMART, centrándose en la facilidad de uso y en nuevas funcionalidades mejoradas

La unidad de control ECU-10 se retirará y será reemplazada por la nueva ECU-15. Con la eliminación de la ECU-10, habrá una familia común de unidades de control eléctrico, la familia ECU-15, en la que la ECU-15 estará disponible para todos los transportadores y la ECU-15S formará parte del transportador piFLOW®p SMART.

La ventaja principal de utilizar la misma plataforma ECU es que se añaden muchas funcionalidades nuevas a los productos “SMART” que también se pueden implementar en la ECU estándar.

Para facilitar la instalación y la resolución de problemas, se ha añadido una comprobación de varias funciones y componentes.

También incluye varias funciones nuevas de monitorización:

  • Monitorización de obstrucciones
  • Monitorización de sensores: se genera una señal de advertencia cuando un sensor no funciona correctamente, lo que indica que no funciona o que debe limpiarse
  • Monitorización de la presión de alimentación de la bomba: se genera una señal de advertencia/interrupción del transporte cuando la presión de alimentación es demasiado baja
  • Sin material: se genera una señal de advertencia cuando no se transporta material

 

Piab AB © 2021 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos