En realidad, el nombre lo dice todo: COBOT es la abreviatura de roBOT COlaborativo. Como tales, los cobots permiten una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Para hacerlo con éxito, los cobots necesitan herramientas de final de brazo (EOAT) diseñadas de manera inteligente.
El piCOBOT® de Piab es esa EOAT inteligente. Es inteligente porque es configurable y genéricamente compatible, lo que significa que puede funcionar con cualquier cobot y robot industrial más pequeño.
Pero también es inteligente porque está compuesto por una unidad de bomba que utiliza la tecnología de vacío altamente eficiente de Piab y una unidad de agarre liviana que puede equiparse con ventosas de casi cualquier tamaño y forma gracias a la amplia gama de ventosas de Piab.
La compatibilidad, la eficiencia y la flexibilidad son requisitos previos para una colaboración exitosa. Y piCOBOT® cumple esa promesa; una promesa que estuvo allí desde el principio...
...cuando dos profesores de la Northern University de los Estados Unidos inventaron el cobot en 1996, su proyecto basado en una iniciativa de 1994 de General Motors para hacer que los robots fueran lo suficientemente seguros como para formar equipo con los humanos.
Generalmente descritos como "destinados a trabajar junto a humanos y/o a interaccionar directamente con humanos en un espacio compartido", los cobots pueden encargarse de muchas tareas repetitivas, no ergonómicas o tareas que sean potencialmente perjudiciales para los humanos. No obstante, la colaboración hombre-máquina podría desarrollarse más.
La Federación Internacional de Robótica organiza las aplicaciones industriales para cobots en cuatro tipos diferentes: 1. Coexistencia, en que humanos y robots trabajan juntos en espacios de trabajo separados. 2. Colaboración secuencial, en que humanos y robots comparten tareas en un espacio de trabajo común, pero no al mismo tiempo. 3. Cooperación, en que humanos y robots trabajan en la misma pieza o máquina al mismo tiempo, y ambos están en movimiento al mismo tiempo. 4. Colaboración receptiva, en que los robots responden en tiempo real a los movimientos de los humanos.
Actualmente, la mayoría de los ejemplos de aplicaciones industriales de cobots se encuentran en los tipos 1 y 2. piCOBOT®, la herramienta de final de brazo inteligente y fácil de utilizar de Piab, permite un mayor alcance para las aplicaciones de tipo 3 con el fin de avanzar hacia la colaboración receptiva de tipo 4.
Desarrollado y certificado originariamente para funcionar con cobots de Universal Robots, un pionero en este ámbito, piCOBOT® ahora puede funcionar con cualquier cobot, ¡lo que lo convierte en todavía más colaborativo!
Y esto también se reduce a la colaboración: la colaboración entre mí mismo como Responsable de Producto Global en Automatización y el excelente equipo de Investigación y Desarrollo de Piab. Respondiendo a las numerosas peticiones presentadas por los fabricantes de robots, pedí al equipo de I+D que fabricara una versión genérica del piCOBOT original. Como resultado de ello, ahora tenemos una interfaz eléctrica genérica con un cable estándar y diferentes interfaces mecánicas que ofrecen a nuestros clientes extensiones plug-and-play a cobots de cualquier marca.
Compatible, eficiente, flexible y genérico: ¡piCOBOT® de Piab está listo para la colaboración!