Una historia apasionante
12/12/2019 , posted by albbar@piab.com
Todas las historias tienen un comienzo. La historia de piSOFTGRIP® comenzó con pasión.
Bienvenido al blog de Piab!
Lea todas las novedades sobre nuestras innovaciones en soluciones de vacío: Bombas de vacío, eyectores, transportadores y ventosas para una variedad de aplicaciones de automatización de procesos, así como todas las iniciativas realizadas mundialmente.
Iremos publicando posts regularmente, unas cuantas veces cada mes, y los bloggers son una diversa variedad de gente que pertenece a Piab, por ejemplo, en I+D, en Marketing o en Ventas.
¡Suscríbase hoy para no perderse ninguna novedad!
12/12/2019 , posted by albbar@piab.com
Todas las historias tienen un comienzo. La historia de piSOFTGRIP® comenzó con pasión.
14/11/2019 , posted by albbar@piab.com
Los cobots permiten una mayor colaboración entre humanos y máquinas. Para hacerlo con éxito, los cobots necesitan herramientas de final de brazo (EOAT) diseñadas de manera inteligente. El piCOBOT® de …
27/09/2019 , posted by albbar@piab.com
La seguridad siempre debe ser lo primero cuando trabajas en un ambiente industrial ¿Eso significa que debes mantenerte alejado de las industrias si te encanta llevar tacones?
15/05/2019 , posted by albbar@piab.com
Listo o no, hemos dado con una solución que funciona para todos.
17/04/2019 , posted by albbar@piab.com
Hay momentos en la vida en los que puedes echar la vista atrás y sentirte especialmente orgulloso —ya sabes— tu primer examen, tu graduación etc...
27/11/2018 , posted by albbar@piab.com
Piab maximiza la productividad en el sector de la automoción con una montura de ventosa flexible.
17/10/2018 , posted by albbar@piab.com
Piab se expande hacia el sector de la construcción con los elevadores ergonómicos Vaculex®.
26/09/2018 , posted by albbar@piab.com
Dos años después de la adquisición de Kenos®, Piab desarrolla el todoterreno perfecto para las pequeñas empresas - Kenos® KCS.
20/06/2018 , posted by albbar@piab.com
Tiempos interesantes, las cosas se mueven muy rápido en nuevas áreas.
01/06/2018 , posted by albbar@piab.com
Es fascinantes cuando te das cuenta de que has desarrollado el producto adecuado con la funcionalidad adecuada para el mercado y os clientes, incluso antes de que existiera todo el interés que está de…
04/05/2018 , posted by albbar@piab.com
Yo diría que, a día de hoy, más que nunca, las empresas piensan en la felicidad de sus empleados, su bienestar y como pueden ayudar y mejorar sus trabajos diarios.
23/03/2018 , posted by anelan@piab.com
It is a lot of presentations, talks and articles around Industry 4.0 which is the fourth industrial revolution in manufacturing and industry.
12/06/2017 , posted by mimmi.rydstrand@curiousmind.se
China is a growing market and we want to play a bigger part in China. Last year, we were looking for a new Regional Director for the Asia region.
09/02/2017 , posted by anelan@piab.com
2016 was indeed a start of something new for Piab.
21/12/2016 , posted by anelan@piab.com
There are not many days left in 2016 and then we will enter 2017. It is a great opportunity to look back on what has been achieved.
01/09/2016 , posted by anelan@piab.com
Marketing and Communication is my working area and thanks to the digital revolution it has undergone major changes.
23/06/2016 , posted by anelan@piab.com
How does a company where knowledge is extremely important and where the products are well equipped with advanced features keep their staff up to date?
18/05/2016 , posted by anelan@piab.com
Piab has addressed a number of work environmental issues by providing solutions to improve the work environment. One example is vacuum conveying of products.
26/04/2016 , posted by anelan@piab.com
We sometimes hear from the marketplace the comment that "The COAX® ejector is great and efficient, but, unfortunately I can't use it as I have a dusty environment and it would clog".
15/04/2016 , posted by anelan@piab.com
People laugh sometimes when I say I work with vacuum. "Your work is to create nothing" is a common reply. I wondered if there was a better reply.
30/03/2016 , posted by anelan@piab.com
Piab has developped vacuum conveying equipment dedicated to automatic tablet handling in the pharmaceutical and food industry.
16/03/2016 , posted by anelan@piab.com
Is it possible to build a good and reliable automated vacuum system for basic industrial applications with inexpensive standard parts? This was a question we put to ourselves a few years ago.
01/03/2016 , posted by anelan@piab.com
A big question in the industry is, and has been, what type of pump to use with the conveyor.
10/02/2016 , posted by anelan@piab.com
Regardless of whether a system is used to pick up cartons of food or consumer products, large metal sheets or tiny electronics components, the speed at which that system is working will impact the pro…