Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

SuccessStory FlexibleHandlingOfGlass

Una solución más flexible para la manipulación con seguridad de paneles de vidrio

Antecedentes

Una importante empresa polaca productora de vidrio ha estado buscando una solución que reduzca los costes de producción asociados con el reemplazo frecuente de los eyectores causado por la obstrucción, así como la baja durabilidad de las ventosas. El nuevo sistema ha de ser seguro; además, ha de poder sostener firmemente una hoja de vidrio durante al menos 5 minutos tras una interrupción o fallo del suministro eléctrico.

Solución

Propusimos una solución: la bomba de vacío Piab P3010 con una válvula de retención de purga y ventosas planas de gran tamaño XLF200. Las válvulas de no retorno de la bomba protegen el equipo tras la interrupción de la alimentación y mantienen el vacío en el sistema. Además, el uso de filtros en la bomba reduce significativamente la tasa de fallos del sistema.

Resultado

El uso de las bombas de vacío Piab permite una rápida sustitución de los cartuchos de vacío COAX® en caso de obstrucción de la bomba. Esta nueva solución reduce significativamente el coste de los repuestos. Además, las ventosas XLF tienen una vida útil mucho más larga que las antiguas ventosas, a la vez que los labios dobles garantizan una elevada seguridad operativa de la garra.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos